工业机械的数字孪生仿真
借助西门子仿真和测试软件内置的数字孪生技术更快创新
由数字孪生仿真获取的见解可以助力具有前瞻意识的企业更快创新并赢得更多客户。
数字孪生仿真已经改变了汽车和航空航天之类其他行业的格局,因此,工业机械企业的发展蓝图变得易于采用。
获取此免费白皮书并探索借助数字孪生仿真软件激励工业机械行业创新的新策略。
借助数字孪生仿真刺激创新的策略
高瞻远瞩的机械行业受到创新驱动,不断发布新功能来以优化的性能和更好的用户体验取悦客户。
使用数字孪生进行测试和仿真,可以帮助实现这些远大的目标。
拥抱工业机械的数字孪生仿真,需要四个关键要素:
复杂性建模
探索各种可能性
加快速度
保持融合
获取此白皮书,详细了解每种元素并探索数字孪生技术如何提供实现高端产品设计、制造和售后服务的高效方式。
通过将测试和仿真整合到制造工作流软件之中来打破孤岛
高度复杂的机器及其构建所遵循的工艺在迅速演进,而传统低效、孤立的方法已无法奏效。
新技术允许轻松交换信息并改善协同,因而得以在整个开发周期融合仿真和测试。
这种新方法可以预测性能并帮助在更短的时间内充分发挥机器潜能,而不会牺牲质量。
数字孪生技术赋予设计师以多物理场功能
设计工程师能够使用数字孪生仿真软件,获取有关决策更深层次的见解。
通过在 CAD 环境中直接实施多物理场功能,他们可以提前了解设计性能并减少花费在最终设计验证方面的时间。
由于现代化机器的互联系统中存在多种复杂控制算法,工程师们需要能够提供深层见解的解决方案。
数字孪生技术允许他们高效而具有成本效益地研究并探索设计决策和各种可能性。
借助增材制造软件进行创新
增材制造之类制造技术对于工业机械企业而言仍然属于新兴技术。
由于工程师们需要对新方法、工艺、零件和机器进行创新,因此他们需要能够测试和模拟所有这些的正确工具。
创成式设计之类增材制造技术在将准则和需求转化为几何体和设计方面具有公认的稳健性和有效性。
得益于新型创新设计、构建和制造方式,数字孪生技术和仿真将会变得更加重要。
获取此免费白皮书,了解数字孪生和仿真软件如何转变制造业重塑产品和运作的能力。