白皮书

数字化转型:西门子 EDA 如何帮助您更快打造更智能的未来

阅读时长:15 分钟
地球日出

在过去的 60 多年里,科技行业数以千计的公司每天都在努力地将新的、更加复杂的先进电子创新推向市场,从而形成了今天的数字化时代,而这正在迅速改变我们的生活、旅行、开展业务和沟通的方式。随着越来越多的企业开始将人工智能和机器学习纳入“万物数字化”,这一数字化转型的步伐将会进一步加快。西门子 EDA 致力于帮助更多的企业推进数字化转型,更快打造更智能的未来。

数字技术

COVID-19 疫情期间的现实暴露了那些缺乏强大数字业务的企业或与缺乏强大数字化的公司和制造商合作的企业普遍存在的弱点。疫情造成的破坏明确地表明了数字化的价值,乃至投资新的数字化转型技术的必要性。

西门子 EDA

新成立的西门子数字化工业软件(西门子 PLM 加上西门子 EDA)成为跨越工程学科间藩篱的科技公司,致力于促进整个数字化生态系统的设计。西门子认识到,为了更快地开发未来的数字化创新,成功的公司及其供应商要么已经采用,要么正在采用 System of Systems 思维模式的过程中,其中的 “系统” 已不再局限于您的团队正在开发的 IP Core,或者 IC、PCB、嵌入式软件、ECU,甚至是您的团队正在开发的汽车。相反,它是上述所有电气、软件和机械系统以及将所有集成到智能商业环境、智能工厂、智能基础设施和智能城市的系统连接到一起的网络 —— 它是您的企业或您客户的企业正在
构建的完整生态系统。

为了将安全、可靠和真正具有创新性的先进产品推向市场,不仅需要单独设计、验证/确认和测试其中每个系统的功能,还需要在近乎终端系统或整个生态系统的背景中以虚拟方式测试这些系统的协同运行,然后才能将产品交付制造。在完成制造之后,还可以对现场运行的最终产品和制造工艺的数据进行分析,以确保安全性,打造更好的下一代产品,以及优化制造和业务流程。

分享

相关资源

Solid Edge 2023 的新增功能:制造
Video

Solid Edge 2023 的新增功能:制造

转变制造方式,让设计数据充分发挥作用,这一切都可以通过 Solid Edge 的 CAD/CAM 解决方案实现

Solid Edge 2023 的新增功能:仿真
Video

Solid Edge 2023 的新增功能:仿真

Solid Edge 持续加快设计流程,通过提供强大的工具和提前加载仿真过程,帮助以数字化方式验证设计、在更短的时间内打造更好的产品。