白皮书

Analog FastSPICE 实现全面的 S 参数验证覆盖率

模拟混合信号

阅读时长:10 分钟
Analog FastSPICE 实现全面的 S 参数验证覆盖率

在本白皮书中,我们重点介绍 S 参数在电路验证中的价值,以及在分析过程中由西门子 Analog FastSPICE™ (AFS) 引擎对其进行的高效、准确的处理。解释了 S 参数的基础知识和相关的物理属性。介绍了有理函数拟合的重要性及其流程,以及一种无需拟合的替代流程。此外,我们还介绍了 AFS XT 在不同 S 参数重点领域的全新技术进步,以实现增强的性能、收敛性、内存消耗、功能支持、易用性和调试。

简介

随着制造技术的发展,IC 设计正在加速转型。由于需要集成更多功能,导致裸片、多裸片芯片、堆叠 3D IC 和先进封装的密度不断增加。此外,设计技术继续朝着支持更高数据速率的方向发展,以满足日益增长的获得更多增强型连接关系的需求。现在我们必须处理更多的电源和接地信号及其分布。裸片上、裸片之间、封装上和板上的时钟及其他信号布线同样如此。为了提高 SoC 的性能,高速串行链路和内存协议标准的频率不断增加并创造新的记录,CPU 主频亦是如此。设计人员需要正确理解信号传输和反射,才能正确设计各种信号管道,确保信号完整性。此外,在每项技术进步中,电感、T 型线圈、电容和电阻等定制无源结构都在不断创新,以满足与频率综合、噪声滤波和带宽扩展有关的设计挑战和规范要求。S 参数(散射参数)在 IC 设计中发挥着至关重要的作用,在本文中,我们将重点介绍它们对于精确设计考量的重要性,以及 AFS 仿真技术如何拓宽您的 IC 设计验证范围。

分享

相关资源