Skip to Main Content
白皮书

复合材料市场行情

分享

复合材料能够减轻重量、提高性能并降低拥有成本,因此在帮助众多企业形成产品识别度的方面起着重要作用。但是,由于复合材料的成本原因,企业必须设法更好地决策,以便优化所用的复合材料数量、实现性能需求,而不会过度设计并维持盈利水平。


复合材料使用率增长

除了使用复合材料的项目数量增加,所用的复合材料数量也随之增长。在接下来的 15 年里,那些使用复合材料的企业预计,复合材料的使用数量在高端和中层产品中都会继续增长。

复合材料带来契机

到目前为止,改进产品性能是减轻重量的首要目标,其次是提高燃油经济性,再次是改进产品安全性。这也表明,众多企业都以使用复合材料作为改进产品、提升识别度的重要途径。

复合材料带来挑战

制造挑战是最大的成本动因。这些挑战包括生产延缓和材料浪费。其次是复合材料的成本和工程挑战,两者旗鼓相当。工程挑战包括设计工程师和制造部门之间的沟通不畅、制造问题的沟通不畅、设计和分析之间的材料工程成本挑战以及过度设计。有趣的是,解决这些工程挑战也会帮助解决制造挑战。通过改进不同部门之间的沟通,工程师们可以获得更好的制造见解,从而更好地决策以改进生产并减少废料。此外,减少过度设计的数量也可以降低材料成本。