白皮书

航空航天电气系统设计和集成

阅读时长:24 分钟
一架朝着橙色天空起飞并将升起起落架的飞机,其动力由复杂的电气系统设计和线束集成提供。

电气系统设计和集成促进了对航空航天和国防工业巨大潜力的“驾驭”。采用先进的线束系统设计,拥抱一切变化和性能,已是大势所趋。

下载白皮书电气系统设计和集成: 解决航空航天领域复杂问题的成功法则》,进一步了解线束设计和飞机电气/电子 (E/E) 系统开发的未来。

航空航天线束设计

迈向未来的旅途令人无限憧憬,而线束及其相关系统无疑是其中的关键一步。尽管在想象航空航天领域的未来创新时,布线不一定是您最先想到的话题,但是您所能想到的那些系统,都是由历来不为人知或不受重视的线束设计控制和推动的。

设计过程具有很大的挑战性,给整个项目的进度和预算带来了巨大压力,特别是线束团队。了解开发过程的基本情况和关键因素,并在方案规划中考虑到设计趋于成熟的过程中必然出现的迭代,有助于确定一条成功之路。

飞机线束开发的关键因素

本白皮书讨论了在日益复杂的环境中开发飞机线束的关键因素,包括规划、线束内容设计和安装方面的注意事项。先进的 E/E 系统设计工具和方法是成功的关键。

任何新项目的开发都是从平衡相互矛盾的目标开始,如设计目标、建造成本和试飞时间表。客户满意度、性能特征和运营成本等带来积极市场差异化的因素也同样重要。满足这些目标需要在整个过程中进行复杂的权衡,直到获得飞机型式认证。深入了解、妥善计划并做好万全准备,有助于防止期望过高,并且有助于团队保持专注,全力应对即将到来的挑战。

应对航空航天领域线束设计的复杂性

使用支持实时、交互式设计检查和初步分析的现代电气设计工具,应对航空航天线束设计的复杂性不再遥不可及。在航空航天和国防项目中,新平台的电气内容增长十倍的情况已成为常态。这就造成了一种难以处理的情况。当设计完成后,各种零件编号的数量可以上升到几百个,并在整个线束系统中重复上千次。能否解决这一问题对于全面成功至关重要,而现代设计工具为此提供了越来越多的价值。

先进的飞机 E/E 系统开发

在航空航天和国防领域,设计过程中的每一个变化都会影响电气线束的设计。这可能包括组件位置的改变、系统集成或其他干扰原先线束的添加物。此外,随着当今 E/E 系统内容的不断增加,布线和线束的内容也在不断增加,开发线束的复杂性和管理变化的难度不断加大,使得传统上互不相关的设计工具和方法无法再满足需求。

因此,数字化双胞胎等数字化技术的使用越来越普遍。电气设计师的工具需要更多权限管理各种事项,如线束路径、安装和支持要求、允许的信号类型、电压降分析、电流和负载分析、安全分析和取决于环境的材料选择等。现在,先进的飞机 E/E 系统开发迫切需要一个互通互联的设计工具,其功能可以随着所管理的数据同步增加。

下载白皮书了解更多信息。

分享

相关资源