降低航空航天和汽车行业的电气/电子系统复杂性
汽车和航空航天行业的创新车辆和其他产品开发比以往任何时候都增长更快。由于这些产品各种新型、复杂甚至相互冲突的需求趋势不断推动,许多制造商都在寻求简化设计和开发流程的方法。由于这些企业考虑定向投资改进,因此必须考虑具体需求。
此白皮书“缓解汽车和航空航天行业的电气/电子系统复杂性”重点阐述企业如何成功应对这些挑战。它还会介绍推动汽车和航空航天行业复杂性提高的问题所在。随后,它还会探索为了缓解复杂性而增加供应链和工程团队之间协同的必要性,并探讨软件即服务 (SaaS) 解决方案作为强大助推因素的作用所在。
航空航天行业面临哪些挑战?
说到挑战,航空航天与汽车行业存在诸多相似之处。不必说消费者需求,单是环保要求、法规和激励措施,就在不断推动系统的电气化。汽车和航空航天行业电气/电子 (E/E) 系统架构和电气系统的复杂性正以惊人的速度不断增长。电子控制单元 (ECU)、航线可更换单元 (LRU)、传感器、电池系统和电动动力系统之类智能组件数量激增,这就意味着各种系统需要越来越多的电能,并且需要提高的连通性能够按设计工作。
在航空航天行业,安全性和可持续性需求是产品设计变更的助推力。安全性一直是航空航天和国防系统开发的主要因素。乘客和机组人员至上,这就意味着,工程师们需要花费很长时间潜心研究那些可能与此原则冲突的新功能或系统。对于更加可持续系统的需求也在不断增加。
汽车行业的主要挑战有哪些?
在汽车行业,这些趋势直接转化为对于 E/E 系统相互冲突、复杂性不断提高的各种需求。事实上,Lifecycle Insights 2020 年开展的工程主管战略议程调查中的受访者表示,E/E 系统设计领域的复杂性在不断增加。
有 58% 的受访者表示,配电系统的复杂性在不断增加或不断大幅增加。
有 66% 的受访者表示,电子硬件的复杂性在不断增加或不断大幅增加。
下载白皮书,了解更多信息。
供应链和工程团队之间的协同
新推出的 IT 解决方案可以应对供应链和工程团队之间的协同难题。新冠疫情和 2020 年的其他波动因素阻碍了供应链中不同本地部署系统之间连通和协同的能力,尤其是在新型居家办公的模式下。考虑到员工工作安排的改变,包括改为居家办公,供应链中的工程师们需要一种可靠的沟通方式来开发轻量化、高带宽、特定于变体的 E/E 系统。
电气设计 SaaS 解决方案
如今的产品,尤其是汽车和航空航天领域产品,对于工程组织的需求较大。随着新产品复杂性的不断增加,开发可行设计所需的时间和精力也随之增加。在开发轻量化、高带宽、特定于变体的 E/E 系统过程中,工程师们需要面对的一个主要设计挑战就在于找到一种能够满足所有需求的可行解决方案。满足此类相互冲突的需求涉及大量探索和迭代,为的就是测试不同系统的权衡折衷。
电气设计 SaaS 解决方案的价值体现在,它可以提供内置典范做法,控制自动化工作流开展设计和工程任务。其中一些解决方案具有交互式功能,可供工程师们在工作过程中调整和测试模型。其他一些解决方案可能完全自动化,完全根据工程团队输入的信息指导整个过程。SaaS 应用程序允许工程师们探索、修改并最终发现适合每个变体的 E/E 系统架构,其花费的时间比传统、手工方法少很多。请阅读此简报,了解完整详细信息。