白皮书

飞机认证

从跑道起飞的飞机,蓝绿线表示关联飞机零件和飞机认证过程的数字线程。

了解如何通过数字化验证管理解决方案和集成式项目管理应对航空航天与国防认证过程的复杂性。CIMdata 推出的此白皮书 Siemens Approach to Improving the A&D Certification Process 探讨我们的方法如何帮助节省时间、激励创新并控制成本。

飞机认证过程

认证是交付飞机及相关产品的关键过程。确保飞行和人员安全至关重要,因此航空航天与国防 (A&D) 产品必须经过三次认证,即型号、生产和适航性认证。

随着复杂性的增加,尤其是电子元器件和软件的增加,验证成本也在不断增加。

手动和传统测试与验证过程无法调整以满足现代和未来产品的复杂需求。因此,在控制成本和确保产品正确、完整验证和认证这两方面,都需要数字化转型。

集成式项目管理

集成式项目集和项目管理绝不仅仅是追踪时间计划表。项目与产品数据和工艺的关联改善了可视性并减少了错误。通过将交付件与项目任务关联起来,捕获数据整体视图的环境更易于非工程人员使用。

优质项目集和项目管理环境完全集成,可供实现整个供应链与监管机构的安全数据交换和协同。这样就可以帮助减少分歧和错误,缩短时间线并降低成本、改进质量。

阅读白皮书了解更多信息!

西门子数字化解决方案

我们提供的认证管理和集成式项目管理正在帮助 A&D 行业转型。我们的数字线程方法支持需求、设计、分析、物理测试和报告。其重点关注如何在更短的时间内实现产品合规。

我们的数字化解决方案支持整个供应链与监管机构的数据共享和沟通,便于在飞机和相关产品整个生命周期中进行初始和持续的适航性认证。借助我们的 Xcelerator 产品组合,用户可以协同进行整个企业与监管机构对于 A&D 认证过程以下所有方面的执行管理:

  • 定义认证计划
  • 设计、构建并验证
  • 执行测试/分析
  • 合规演示
  • 计划持续适航性认证

分享

相关资源

高效产品数据管理提升产品开发绩效
E-book

高效产品数据管理提升产品开发绩效

阅读此电子书,了解有关设计、工程和/或制造产品的企业 PDM 典范做法。

满足产品需求和如期交付的杰出 PLM 策略
E-book

满足产品需求和如期交付的杰出 PLM 策略

有关工程主管两大难题的调查结果——满足产品需求 (53%) 和如期交付 (45%),可通过本电子书中介绍的五大策略解决。

产品生命周期管理(PLM)ROI 计算器预测投资回报
Analyst Report

产品生命周期管理(PLM)ROI 计算器预测投资回报

了解产品生命周期管理软件如何通过提高设计和工程性能来收回成本。衡量 PLM 的投资回报。