航空航天电气与电子系统设计
凭借系统驱动型电气、电子、网络和软件设计来锻造竞争优势。
随着航空航天和国防任务的复杂性与日俱增,要在极短时间内交付创新功能并优化成本、遵守变化多端的法规要求,这使企业面临着更大的压力。为了应对这些挑战,航空航天及国防行业设计和开发工程师需要凭借高效的流程管理、多领域可追溯性和安全报告来保证合规性。
下载本白皮书,了解如何借助专为电气与电子系统打造的解决方案应对这些压力。
电气与电子系统设计的数字化
数字化推动着航空航天电气与电子系统设计不断进步,通过更好地控制资源、时间安排和成本,时刻满足不断扩大的需求和日益增长的复杂性。在电气与电子系统开发中,数字化逐渐向基于模型的方法过渡。这意味着可将平台的机械和电气与电子系统数字化模型应用到开发生命周期中。
基于模型的系统工程 (MBSE) 在航空航天电气与电子系统设计中的优势
电气与电子系统在赋予平台新功能的过程中发挥着关键作用。目前,电气与电子系统任务的范围和复杂性扩展到了电气、电子、软件和网络领域,但对于航空航天行业而言还相对较新,现已引发了项目内容的转变。从前,内容设计是主要关注点,而现在,认证、验证与确认也变得同等重要。
采用 MBSE 方法进行航空航天电气与电子系统设计,可打造多学科机电数字孪生。这使电气与电子系统开发的各个阶段通过数字主线连接起来。这种方法支持基于模型的架构设计和优化、基于模型的领域实施和基于模型的验证与确认。
在航空航天电气与电子系统设计中采用 MBSE 方法可减少出错、加快设计迭代,从而提高项目完成速度。阅读本白皮书,详细了解这些优势,包括基于模型的工程如何提高设计重用率、帮助各个团队理解相互依赖关系并简化不同领域之间的交接,以及确保整个设计流程中的可追溯性以支持产品认证。
优化航空航天电气与电子系统架构
Capital 助力您优化航空航天电气与电子系统架构。各个团队可以在实施详细设计之前构造不同的电气与电子系统架构并探索其可行性,从而大幅节省下游设计和集成周期时间。Capital 可以实现这一切,因为 Capital 可以使用不同 MBSE 环境中的信息,而不必考虑其来源。
Capital 使用多领域系统模型,可以规范化其数据,从而创建和优化电气与电子系统功能架构的数字孪生。该架构随后可推动配电、电子、网络和软件开发。
航空航天创成式设计
借助 Capital,您可以对整个平台的布线进行创成式设计。使用物理约束,辅之以构成企业知识产权的规则,便可综合布线。这样可提供的第二大优势就是能够在可执行的框架中捕获具有启发性的知识产权,从而增强保护系统知识的能力。
了解在电气与电子系统开发过程中生成、合成、完成和/或提出工件设计方案如何帮助节省工程时间并减少工程错误。本白皮书探讨了相关主要功能并展示了一个公务机成功投放的案例。
航空航天电气与电子系统数字孪生
对于航空航天电气与电子系统开发,您不应满足于现状,而是要构建全面的数字孪生。我们扩展了电气与电子系统的数字孪生,将平台的网络和软件架构模型纳入其中。
这部分电气与电子系统开发流程可以应对现代化软件数量、复杂性增加以及内部通信需求方面的挑战。每个设计步骤都与以软件为中心的数据流程管理框架紧密相关,从而确保在整个开发流程中尽可能提高协同水平,同时收集必要的合规证据以缩短软件认证过程。