视频

Solid Edge 将奖杯卡车推至第一位

Terrible Herbst Motorsports 使用 Solid Edge 进行设计和制造

预计观看时长:3 分钟

地球上最艰苦的赛车赛道之一就是奖杯卡车赛车。要达到每小时 150 英里的速度,卡车必须配备可以承受恶劣条件的零件(和人)。从沙漠的炎热到崎岖地形的气阻,这些卡车背后的工程团队必须预测一切可以想象到的条件。Terrible Herbst Motorsports 是一家首屈一指的制造工厂,利用 Solid Edge 和一套西门子解决方案,在制造工艺中取得了成功。观看视频以了解更多详情。

赛车通过设计获胜

Terrible Herbst Motorsports 通过不断挑战极限,已经形成越野赛车的传统。每次出现车辆新项目时,他们的制造人员、工程师和设计师团队就会集中精力进行创新。本视频将展示他们如何利用 Solid Edge、3D 打印和仿真来实施新零件。这些加快了生产时间,消除了昂贵的原型。

西门子软件如何推陈出新

当被问及西门子软件解决方案的影响时,克雷格·霍尔说,“奖杯卡车比赛以 5 秒的时间差别获胜。能够准确定位问题区域并做出微小的设计更改,并且立即看到结果,这一切非常令人满意。它可以帮我们实现如今输赢之争的五秒时间差别。借助 Solid Edge 和数字化转型,我们可以使用 CAD 绘图工作、CFD、技术出版物,并将所有这些工具整合到我们的奖杯卡车项目中。

观看视频,聆听故事的其余部分。

分享

相关资源