视频

使用功能强大的集成式数字化解决方案开发自动驾驶汽车。

预计观看时长:2 分钟

汽车行业正在经历革新性的转型。强大的数字化技术推动自动驾驶解决方案的发展,同时也颠覆了现有造车方法。

人工智能赋能的智能、互联车辆为汽车制造商带来大量挑战和机遇。开发未来的车辆伴随着大量复杂性的增加,因而需要恰当的工具和技术合作伙伴。

西门子自动驾驶车辆开发解决方案提供面向所有关键技术领域的全套工具,覆盖每个开发阶段 - 从芯片设计到整车验证。

准备好开发万众期待的安全、可靠自动驾驶车辆了吗?通过本视频一探究竟吧!


未来的汽车将成为带车轮的计算机并将热情拥抱数字化转型

自动驾驶车辆开发已经并驱争先。新型数字化技术不断推动产生自动驾驶车辆之类智能、互联的产品。根据研究机构预测,全球自动驾驶汽车市场规模将在 2050 年达到 7 万亿美元。同时,全球技术企业的激烈竞争为原本已经充满挑战的市场增加了前所未有的汽车开发难度。汽车原始设备制造商 (OEM) 必须探索新的车辆开发方法,否则可能会面临失败的风险。占据高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶车辆主导地位,对于制造商成功与否至关重要。

但是,以安全、可靠而成本适宜的方式提供这些复杂自动驾驶解决方案,需要彻底改变车辆的设计、制造和销售方式。

这就需要数字化转型,而西门子恰好可以为您提供成功所需的强大自动驾驶车辆开发工具。

智能自动驾驶车辆开发是打造安全、可靠自动驾驶车辆的保障

自动驾驶车辆的核心就在于强大的嵌入式软件、芯片和电子元件。这些车辆高度依赖人工智能,因此需要大量测试、验证和确认。乘客和周围行人的安全第一,因此必须建立与客户之间的信任关系。

作为高度复杂的机器,自动驾驶车辆涉及很多跨领域工程,从集成式电路设计到城市基础设施和车辆开发。要解决这一难题并助推验证工作的顺利开展,就需要一种集成式的仿真、测试、虚拟验证和工程解决方案。

本视频提供有关西门子自动驾驶车辆开发解决方案的见解,以及这些解决方案如何帮助汽车制造商开展这一巨大的工程。了解如何实现高级仿真技术——数字化双胞胎支持的闭环开发过程。

替代自动驾驶车辆开发的独立式方法,采用数字化双胞胎支持的集成式解决方案

管理各种系统的独立式方法在应对难度日益提高的自动驾驶车辆开发时有些捉襟见肘。相反,开发人员应该将所有流程集成到一个全面数字化解决方案中。本着这一原则,西门子自动驾驶车辆开发解决方案能够借助集成式数据流和基于软件的仿真功能实现敏捷的、基于模型的开发。

数字化双胞胎是我们的自动驾驶车辆开发解决方案的主要技术之一。自动驾驶车辆系统的数字化双胞胎在芯片、电子元件、车辆和城市基础设施级别的测试可以通过大量场景仿真进行,而不需要真正驾驶成千上万里的路程。这种设置也帮助实现了安全和可靠性验证。借助数字化双胞胎,在设计流程早期进行测试,可以甄别问题、节省宝贵的时间和成本

准备好打造万众期待的安全、可靠自动驾驶车辆吧。观看视频了解详情!

分享

相关资源