信息图

努力在制造业中快速启动 SaaS PLM 以实现快速投资回报?

阅读时长:2 分钟
快速启动制造业中的 SaaS PLM

正在寻找一种解决方案来帮助您在整个产品生命周期(从设计到制造规划,到工厂车间,再到维护)中保持信息最新和同步?制造业的 SaaS PLM 可以提供帮助。一个全面的解决方案已经到来,它可以赋能与您的内部团队和供应商无缝协作。

Teamcenter X Manufacturing 可以应对艰难的制造挑战,而无需花费时间和费用进行部署,同时让用户快速启动和运行。

利用 SaaS PLM 在制造业中快速实现 PLM 价值

Siemens Teamcenter X Manufacturing 是一款行业定制解决方案,具有内置最佳实践和基于角色的编创功能,在经过优化和验证的云环境中交付,可帮助您快速入门。

借助 Teamcenter X Manufacturing,可以通过简化企业内部和外部制造学科之间的协作来加快上市时间。您可以获得数据的连续性,在受控环境中连接供应商和合作伙伴。

通过 Teamcenter X Manufacturing 降低风险并提高利润

使用经过验证的集成制造规划应用程序,在问题发生之前预测问题,同时让西门子为您完成繁重的工作,从而降低成本并限制 IT 资源需求。这使您可以专注于业务,不断改进和创新制造流程,从而提高利润率。

借助 Teamcenter X Manufacturing,您可以:

  • 实现跨规划、仿真和设计的信息流
  • 连接到制造编创应用程序
  • 与供应商和最终客户协作并交换数据

分享