信息图
在自动驾驶车辆开发中集成 E/E 系统
阅读时间:10 分钟
无人驾驶汽车系统的市场趋势显而易见。随着消费者对于驾驶自动化水平要求的提高,汽车制造商在每一步中处理的技术复杂性提高且传感器数量增加。
自动驾驶车辆将成为带车轮的计算机,由人工智能以高性能电气和电子系统的形式赋能。到 2030 年,接近 30% 的车辆架构将由软件组成。同时,汽车制造商必须运用合适的工具,才能确保这种新技术的可靠性并赢得客户的信任。
应对自动驾驶车辆开发的复杂性
我们编创的此信息图可洞察自动驾驶车辆开发趋势、挑战以及企业占领先机的可能性。通过业务数字化转型,企业可以将复杂性转化为竞争优势。西门子自动驾驶车辆开发 (AVD) 提供一种敏捷、跨领域、基于模型的开发解决方案,集成了数据流和基于软件的仿真功能,包括从芯片设计到电气和电子系统以及整车。
下载此信息图,了解如何运用智能探索优化 E/E 系统以及如何引领自动驾驶变革!
利用 E/E 系统形成全面的数字化解决方案
要想在竞争中保持领先地位,企业必须提升速度、提高灵活性,使用一种全面的基于模型的方法,以此整合自动驾驶车辆开发及其复杂 E/E 系统的各个方面。西门子面向 E/E 系统架构的新一代软件可提供基于模型的开发,贯穿车辆 E/E 系统的设计、制造和服务。该软件可搭建数字化创新平台,而多领域工程团队可在此平台上进行无缝合作,实现从片上系统设计到整个电气、软件和硬件的系统集成。西门子的整体解决方案可为制造商提供多领域系统建模,这种建模通过数字主线实现互联,可帮助制造商将所有复杂流程融为一体,以适销为导向更快地交付未来车辆。