信息图

将 Capital E/E 系统开发解决方案集成到电动汽车开发中

阅读时长:4 分钟
使用 EV 充电站充电桩为电动汽车充电的人

未来十年,电动汽车(EV)的销量将超过传统汽车的销量;相对于非电动汽车,其电气和电子(E/E)的含量和复杂性将显著增加。了解汽车制造商和供应商如何通过我们的 Capital E/E 系统开发解决方案成为电动汽车开发的领导者 — 立即下载信息图!

通过 E/E 系统开发跟上快速增长的电动汽车市场

2020 年,全球插电式轻型电动汽车销量为 300 万辆,欧洲的市场份额扩大至 26%,增长了 44%。此外,当今的电动汽车具有大量的电气内容,平均由 3,000 多根单独的电线组成,这也增加了另一项复杂性挑战。幸运的是,汽车制造和供应商可以使用我们的 Capital E/E 系统开发解决方案来应对这些重大挑战。

了解使用 Capital 进行电气和电子系统开发的优势所在

我们的 Capital E/E 系统开发解决方案可帮助各种规模的汽车公司使用数字工具优化 E/E 系统开发,赋能企业:

  • 增加利润
  • 增加里程
  • 更快上市
  • 竞争力
  • 提高品牌影响力
  • 提升客户满意度

下载此信息图,详细了解使用 Capital 进行电气和电子系统开发的优势所在。

分享