信息图

云端 SaaS PLM 如何利好中小型企业

云端产品生命周期管理 (PLM) 软件

通过使用云端产品生命周期管理 (PLM) 软件,任何规模的企业都能够比以往更加轻松地利用这些工具进行创新,而以前这是特大型企业的专利。软件即服务(简称 SaaS)的价格对于包括初创企业在内的中小型企业而言更加亲民,让这些企业能够凭借 PLM 软件获得成功。

使用云端产品生命周期管理软件的 6 大理由

全球的部分特大型企业均依赖于 Teamcenter for PLM 推动业务发展,而如今,名为 Teamcenter X 的新解决方案横空出世,其中采用了同一技术,还能够实现轻松扩展,可供任何规模的企业使用。这意味着您的团队将不受地点限制,可随时随地实现业务的无缝协同和发展。

部署流程简单明了。订阅服务即可立即获得云服务访问权。这可扫除小型企业面临的种种障碍,如有限的内部 IT 支持。作为订阅服务的一部分,西门子可为您提供云端软件安装支持和服务。

选择部署 Teamcenter X 的 6 大核心理由如下:

  1. 快速实施 – 我们的解决方案能让您的业务在短短几天内启动运行,而无需等待数月的时间。
  2. 即时访问 – 可以随时随地管理用户访问。
  3. 灵活部署 – 可以随时扩大或缩小平台。
  4. 成本缩减 – 灵活的业务模式及合同可缩减成本。
  5. 高度安全 – 即时启用高等级隐私和数据安全。
  6. 工作效率 – 集人员和流程优化于一处。

下载信息图,了解更多信息。

分享

相关资源

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.