产品说明

Questa Lint

为设计人员提供可操作、目标导向的洞察力

Questa Lint 使用专有的数据分析技术提供低噪声的可操作结 果。Questa Lint 会审查报告的问题,然后利用其对每一个已知问题的深入了解, 提供不同于推理意图的结果(以及已知会导致虚假违规的结果),对结果进行调整。这样,Questa Lint 就能按照问题的重要程度仅仅报告需要修复的问题,获得可操作的结果并加快修复周期。

设计问题对项目的重大影响

错误难以避免,但在项目后期才发现和解决问题,会增加整个项目的负担,同时
也会导致时间和资源需求的增加。竞争压力迫使团队承担越来越多的任务。功能
验证团队在快速构建测试平台、发现设计问题并实现快速调试上面临严峻挑战。
不完整或错的修复(甚至在仓促间引入新的错误)致使问题更加复杂。

从即时结果到自定义方法

Questa Lint 的架构旨在呈现即装即用的即时结果,为 IP、FPGA 或 SoC 开发提供了预配置的方法。每一种方法都提供了一系列预定义的就绪目标,例如布局规划或综合就绪。此外,还有支持 DO-254、ISO-26262 或 STARC 等行业标准的预建检查集。熟悉该工具后,您就可以配置自己的方法和检查,使 Questa Lint 能够通过以发布为导向的检查或通过持续集成流程来执行您的开发方法。

分享

相关资源