电子书

利用 PADS Professional Premium 软件提升电子设计流程的十二个方法

阅读时长:15 分钟
An electronic design engineer working on PADS Professional Premium.

PADS™ Professional Premium 软件为工程师提供一个智能的集成式协同 PCB 设计流程,满足硬件设计工程师与小型工作组的需求。

无论是简单还是复杂至极的设计,PADS Professional Premium 可全面满足您的需求。

有了 PADS Professional Premium, 软件,设计师可以访问标准 PCB 设计功能(如原理图定义和 PCB Layout设计等),以及此前可选的附加功能(现为标配)和所有最新的云端应用程序,包括:

原理图定义

  • 为您提供所需的一切:电路设计与仿真、零件选择、库管理、信号完整性规划

零件选择和库创建

  • 库是产品设计成功的基本要素。我们的 云 端 应 用 程 序 PartQuest Portal Essential 可帮助您轻松快速地找到所需零件的符号、符合 IPC 标准的封装以及 3D 模型等,助您以更快的速度完成产品创建。

零件采购数据

  • 在创建原理图时,直接集成在原理图工具中的云端应用程序 Supply Chain 为工程师提供实时的零件采购数据,使他们可以就所选择的零件做出最明智的决策,以便将变更成本控制在最低水平。

仿真验证

  • 原理图和布局工具中均集成了信号完整性分析功能,可以在零件和模型选择过程中执行布局前分析,协助确定信号规则约束并执行布局后分析,以验证设计是否满足要求。

产品派生管理

  • 如今,根据同一份电子设计打造功能水平或价位不同的产品,是企业追求设计价值最大化的途径。

协同与版本管理

  • 利用面向 PADS Professional Premium软件的云端应用程序 Connect 进行设计数据管理,与世界各地的团队成员实现无缝协同。

PCB 设计

  • 如果您所使用的应用程序不能提供适当的自动化,那么印制电路板设计就可能变成一项极其复杂的任务。通过实现重要环节的自动化,PADS Professional Premium 软件简化了整个流程。

布线自动化

  • 布线自动化可减少多达 80% 的 PCB 设计时间。 随着电子设计越来越复杂,自动化为资深设计师和全能型工程师带来了极大的优势。

MCAD 集成

  • 利用 PADS Professional Premium 软件,PCB 和机械工程师可以保持同步,充分利用业内最佳的数据交换标准,实现便捷、准确且高效的协同。

刚挠结合 PCB 设计

  • 利用一个理解弯折区及其它特别挠性几何体的系统,加快刚挠结合板的 Layout 速度,包括放置不规则的角以及运用丰富的布线功能进行刚挠结合板设计的能力。

RF射频电路设计

  • 使用千兆赫无线技术的电子器件的数量急剧增长,这意味着 RF 设计师亟需能够实现无线设计自动化的 PCB 设计工具。

FPGA/PCB 协同设计

  • 对于实现电路板设计的 FPGA I/O 优化而言,弥合 FPGA 与 PCB 领域之间的鸿沟至关重要。

本文同时也记录了作为电子设计和软件开发服务咨询业务的领头人的成功案例,面对复杂的设计挑战已成为 Taylor Dowding Innovation Limited(TDI)首席执行官兼首席工程师 Ben Dowding 日常的一部分。

分享

相关资源