电子书

减少时间浪费及提高工程工作效率的商业价值

工程师工作到深夜只为达到规定的工程工作效率。

利用 PLM 软件减少时间浪费和提高工程工作效率。

当障碍和时间浪费无法避免时,工程工作效率就会大打折扣。

无论是干扰、返工,还是协同不力,都会造成无法挽回的工程时间损失,工作效率也会因此下降。

但只要有适当工具,就可以减少甚至消除许多时间浪费。

本电子书重在探讨工程师的时间分配方式、工作效率损失点以及对相关业务产生的影响。

了解如何减少时间浪费和提高工程工作效率。如需个性化评估,不妨试用我们的 PLM 投资回报率 (ROI) 计算器

产品开发战略 – Tech-Clarity 的研究结果

Tech-Clarity 的研究结果指出,行之有效的产品开发战略是企业迈向成功的关键。在参与本次研究的所有受访企业中,大多数中小企业表示,利用新产品扩大产品线、提高品牌竞争优势和拓展新市场是其首要任务。缺少详尽的产品开发战略,完成这些任务可谓是天方夜谭。执行该战略则离不开解决方案的支持,并且解决方案要能够尽可能地提高工程工作效率,将工程时间浪费控制在较低水平。

时间浪费对工程工作效率的影响

任何没有用于设计新产品或改进产品的时间都算是工程时间浪费,可能导致错过交期、产品成本增加、产品质量差等问题。根据 Tech-Clarity 的研究结果,96% 的企业表示,工程工作效率损失对其业务具有负面影响。大企业更倾向于关注成本,而小企业则更倾向于报告质量影响。因此,将战略重点放在减少时间浪费上会对业务产生重大积极影响。

体验 PLM SaaS 的好处

SaaS PLM 解决方案就位之后,产品开发中涉及的每个人都能迅速而轻松地访问所需数据,而只需很少或者根本不需要 IT 支持。看看 Teamcenter X PLM SaaS免费试用 Teamcenter X 30 天!

PLM 如何减少工程师时间浪费和相关业务影响

产品生命周期管理 (PLM) 解决方案有助于消除当前影响业务的工程时间浪费。

在 Tech-Clarity 的研究中,受访工程师揭示了 PLM 软件的六大好处:

  • 能够集中管理数据
  • 管理多领域产品数据
  • 能够管理流程
  • 更好地协同
  • 整个项目信息可追溯性
  • 单个统一的物料清单

PLM 的商业价值

将工程师的时间量化为硬性商业术语可能比较抽象,但有些方法可以将工程时间转化为可衡量的影响。

例如,企业可以通过减少的废料来衡量开发时间和节约成本等因素。

通过试用 Tech-Clarity PLM ROI 计算器来了解 PLM 对于贵公司的价值。

Tech-Clarity 的研究发现,部署 PLM 可实现多种可衡量的改进:

  • 开发时间
  • 重用
  • 返工时间
  • 废料成本
  • 用于管理更改的时间
  • 用于管理物料清单 (BOM) 的时间
  • 用于管理配置的时间

分享

相关资源

飞机制造商使用西门子解决方案来缩短全电动复合材料飞机的产品开发时间
Case Study

飞机制造商使用西门子解决方案来缩短全电动复合材料飞机的产品开发时间

NX、Fibersim 和 Simcenter 提升 Bye Aerospace 的生产力并减少 66% 的工程人员