仿真和测试在产品开发中发挥的作用以及实现数字化转型投资回报率
产品开发仿真和测试:数字化转型优势
如今很多企业纷纷利用仿真和测试在产品开发中解决这些问题。企业如何判断自身相较于其他竞争对手处于什么位置?
阅读这本由 Lifecycle Insights 发布的基于研究的电子书,了解仿真和测试在精简产品开发和制造流程方面所发挥的作用。你将通过本白皮书了解对以下关键问题的解答。例如,先锋企业如何推进实现其数字化转型目标?既能做出更周全的设计决策,又能减少所需工程变更单和库存天数的关键是什么?如何应用仿真驱动型设计?如何综合利用仿真与测试方法取得成功?
探索仿真和测试的优势,提高产品开发竞争力
如今贵公司如何利用仿真功能、处于哪一阶段?是否尽可能减少了物理原型设计?是否能够高效地将测量和测试与仿真结合使用?您如何管理和共享仿真和测试数据,并充分实现这些数据的价值?
为了克服现代产品中日益增长的复杂性并提高其市场竞争力,自然要经常评估和采用具有创新性的仿真和测试方法。在这本基于研究的电子书中,涉及了众多主题,其中包括:面向设计师的仿真驱动型设计;让来自不同团队的工程师运用自动化和模板来评估复杂的系统配置和性能;在仿真中使用测量测试数据的新兴典范做法;实际产品制造流程建模等等。通过对不同企业数字化转型进程的洞察和比较,讲解如何在整个产品生命周期中运用仿真和测试。
数字化转型 - 行业报告洞察
本电子书将重点阐述仿真和测试在精简产品开发和制造流程方面所发挥的作用。本电子书的内容基于有关处于数字化转型不同阶段的典型企业的报告。这些观察结果对比了勇于进取的企业与不够进取的企业的各项关键业务参数。阅读本电子书,深入了解并确认您的团队在数字化转型之路上处于哪一阶段以及建议采用哪些基本步骤开启或优化改进数字化转型之旅。
如何实现仿真驱动型设计和仿真普及化的诸多益处
尽早实施仿真有助于避免设计后期产生设计变更,从而可减少原型设计和返工成本。让设计师和设计工程师充分掌握仿真有助于他们及时做出设计决策。这样可让专职分析师集中精力投入到其他高价值的任务上。
将仿真前置通常指在 CAD 环境中对 3D CFD、结构分析、拓扑优化等分析任务进行直接仿真。这些工具必须适配设计师的工作流程、技能和经验水平才能取得成功。要想普遍开展这些分析任务,还可进行扩展延伸,让设计师使用易于访问的仿真模板、基于模板的工具或应用程序,使其能够更加轻松地探索系统架构和配置并与来自不同团队的其他工程师协同合作。这些方法有助于尽早在产品开发阶段开展仿真,增强对仿真驱动型设计方法的信心。
阅读更多内容,了解不同企业如何使仿真在产品开发中实现左移、如何应对仿真数据管理难题和提高协同合作水平。
在产品开发中采用仿真和测试双管齐下的方法
通过测试增强仿真或通过仿真强化测试策略的方法众多,最终都以提高产品性能或可靠性为目的。例如 - 从物理产品测试获取的测量数据可用作仿真中的输入,旨在优化运行场景建模。反过来,也可在对产品进行物理测试前探索虚拟测试数据,从而确定适合加速测试进程的理想方案。更进一步来说,工程师还可根据测试数据校准仿真模型,从而在更广泛的仿真中尽可能提高保真精度,节省测试时间。
该报告还介绍了软件在环 (SIL)、模型在环 (MIL) 和硬件在环 (HIL) 方法的应用。