电子书

数字化双胞胎和数字线程为智能、互联产品开发带来的 PLM 优势

PLM 在智能、互联产品开发方面的优势

要交付如今客户所需的智能功能,产品必须能将电子元件、电气系统和软件融入机械产品设计中。

阅读 Lifecycle Insights 推出的这本电子书,探索应对产品开发困境的关键技术推动力量——数字化双胞胎和数字线程。


准备迎接由产品复杂性不断提高所带来的转变

向智能、互联产品的转型充斥着由全部设计领域复杂性不断上升所带来的种种挑战。客户和市场现在需要先进、智能的功能。相较于传统产品,这些功能需要更高的处理能力、更快的传感器采样速度和更多的网络带宽。满足这些需求并非轻而易举之事。

在 Lifecycle Insights 推出的这本电子书《打造智能、互联产品:行业领先的制造商凭借关键技术推动力量减少产品开发挑战》中,您可以通过近期的一项调查研究详细了解工程高管面临的挑战,并探索多种传统和革新解决方案。(阅读这一系列的电子书姊妹篇产品开发困境:助力产品开发领导者满足产品需求和如期交付的 5 种策略。)

PLM 的第一项优势:实现数字化双胞胎的协同

本电子书可以帮助贵公司了解如何充分利用数字化双胞胎来采用智能产品设计和开发的革新方式。数字化双胞胎允许企业将每个团队的设计工作作为权威数据源进行管理。所有设计团队均能访问该数字化定义。由此,每个人都能在整个开发流程中保持进度一致。

PLM 的第二项优势:跟踪和管理数字线程

本电子书可以帮助贵公司进一步探索多种 PLM 解决方案的作用,从而真正能够跟踪和管理其各个工程团队和职能部门的数字线程。了解员工如何能够轻松管理其变更并在不同工程学科之间交换定义。PLM 解决方案为所有利益相关者提供了权威数据源,从而帮助他们实现协同、获取整个产品设计的最新信息。

PLM 的首选:Teamcenter 和 Teamcenter X

Teamcenter PLM 是一种可调整的现代化产品生命周期管理 (PLM) 软件套装,能够内部部署或作为服务部署,以转变日常业务模式。了解 Teamcenter 如何助力最全面的数字化双胞胎并提供数字线程,从而实现整个产品生命周期中所有利益相关方和流程的联通。

您可以从灵活的部署方案(内部部署、云和 SaaS)中进行选择,从而缩短价值实现时间并降低拥有成本。通过配置(而非定制)使 Teamcenter 适应您的独特业务流程,同时集成其他一流领域和企业应用程序来扩展 PLM。

Teamcenter 是一种 PLM 平台,能够伴随企业发展而更新扩展。以下链接列出了云端 Teamcenter X PLM 的一些要点。

知道可以试用 Teamcenter X 吗?

分享

相关资源

Siemens Digital Industries Software 工具助力复合材料设计和制造公司发展
Case Study

Siemens Digital Industries Software 工具助力复合材料设计和制造公司发展

Duqueine 使用 Tecnomatix 和 Teamcenter 帮助改进高性能零件生产