电子书

战胜多领域物料清单管理方面的效率难题

阅读时长:25 分钟
战胜多领域物料清单管理方面的效率难题

随着市场环境中产品和开发复杂性的不断提高,设计信息必须以安全而便利的方式存储。但是,绝大部分的应用程序都将此任务转变为管理负担,因而占用了工程师和设计师用于创新的大量时间。这就让他们几乎无法在准确管理设备多领域物料清单的同时,萌生富有创造性的设计。 


设计和协同式物料清单 (BOM) 管理中最常见而又危险的 5 大浪费时间因素

根据最近的一项调查,工业工程师平均浪费 15%(有些甚至达到 25%)的时间进行非生产数据管理任务。协同式 BOM 管理中的 5 大浪费时间因素是什么?

  • 无法找到和重用数据
  • CAD 设计丢失
  • 为他人准备数据
  • 管理复杂性
  • 管理变更

多领域 BOM 管理帮助释放压力

智能产品、不断增加的定制化需求、日益缩短的产品生命周期和越来越动态化的供应链,这一切都增加了工业设计的复杂性,也增加了效率低下和出现错误的可能性。协同式环境的参与者遍布全球,因此需要大量时间和精力才能让所有参与者都保持互动、知晓信息以及协调负责工程更改和多领域 BOM 管理。如果这一环节出现问题,将会浪费大量时间、精力和资金。

在非生产性 BOM 管理任务上花费的时间少 25%

如果企业能够帮助其技术人员节省这些浪费的时间,那么将会如何?这正是领先企业的做法。我们的研究表明,绩优企业(即,能够更快速、更高效地设计高质量创新产品的企业)在非生产性数据和 BOM 管理任务上花费的时间要少 25%。

如果要避免这些浪费时间的陷阱,向绩优企业学习更好的实践做法,不要再犹豫,赶紧下载此免费电子书,争取战胜效率难题!

因此,最重要的目标之一就是减少计算机辅助设计 (CAD) 非生产性的时间浪费。

为了帮助您实现这一目标,我们编撰了这本免费电子书,只为向您展示如何避免设计中 5 大最常见而危险的浪费时间因素。

分享