电子书

使用低代码应用程序改善物联网的方法

配戴防护眼镜的工程师正在查看机器人原型

当企业将时间和金钱投入到工业物联网 (IIoT) 等新技术时,也必须持续投资技术的发展。

高瞻远瞩的企业开始使用低代码应用程序平台创建定制的应用程序,旨在提高物联网的实施和用例能力。阅读本电子书,了解如何使用低代码平台打造更强大的物联网系统。

拖放式应用程序构建器

赋能人员、改善流程、拓展功能 – 这些只是拖放式应用程序构建器给物联网环境带来的部分优势。此外,您无需再寻求经验丰富的开发人员帮助,或者不再遇到您努力操作的应用程序并不适合您独有环境的情况。运用低代码平台,这一切都可以实现并超越。

轻松构建应用程序以改善数据

Siemens Low-Code 是一种出类拔萃、一体化低代码应用程序开发平台,可帮助企业轻松构建应用程序以改善数据。不同技能水平的开发人员可以创建多元体验应用程序,而无需编写任何代码行,这样可以帮助解决整个企业对于不同解决方案的需求。

低代码应用程序为企业赋能

利用 Siemens Low-Code 应用程序平台,MindSphere 赋能西门子及其全球合作伙伴生态系统和客户快速创建并集成个性化物联网应用程序和低代码应用程序。

分享

相关资源

设计出错概率降低 25%
Case Study

设计出错概率降低 25%

卡拉罗集团使用 Capital Essentials 将功能测试时间缩短 50%...