电子书

凭借工业物联网 (IIoT) 优化能源管理

提高能效并降低能耗的能源管理解决方案

太阳能电池板包围的工业工厂使用能源管理软件以尽可能提高运营效率。

新式能源分析工具比以往更易于改善能源管理并满足去碳化目标。

能源成本不断上升,政府不断出台新法规,全世界对于更有社会责任感的企业呼声越来越高。

工业物联网解决方案可以助力企业克服这些挑战,并且对于整个流程还有其他一些益处。

现在采用,可谓恰逢其时。

获取此电子书、了解近期趋势、探索当前存在的解决方案以及如何在企业远远落后之前开始实施这些解决方案。

通过西门子软件解决方案简化能源管理

由于理解能耗与运营之间的关系并不容易,大多数用于改进工序的能源管理洞察都不具有足够的前瞻性。

运用集设计、仿真和生产操作等多个应用程序于一体的工业物联网 (IIoT) 解决方案即可获得成功。

此解决方案考虑从初始概念到运营以及其间所有一切的数据。

能耗模式见解可以帮助提高运营效率、符合能源标准并减少碳足迹。

全球能耗:了解趋势及其影响

全球能耗的四大主要趋势推动着制造企业前行的方式。

  1. 能源成本不断上升
  2. 遵守法律和法规
  3. 探索可再生能源
  4. 树立责任意识

这些趋势构成了特定的挑战,但高瞻远瞩的企业能够意识到新的变化和发展机遇。

能源管理方面的挑战:您需要了解的内容

成功实施能源管理系统是一项复杂的过程,需要克服大量挑战。

  • 常见的挑战包括:
  • 缺乏数据透明度
  • 无法收集数据进行分析
  • 无法分析和解读数据
  • 缺乏企业范围的解决方案来推动跨工厂的能源管理
  • 难以实现的能量管理目标
  • 难度升级

恰当的能源管理软件可以帮助所有企业战胜这些挑战并完成目标。

创建面向能源管理的数据驱动型解决方案

为了更好地进行能源管理并提高运营效率,企业需要了解自身的起点所在,而这一切都源于充足的数据。

通过使用物联网连通机器、能量计、产品、工厂和系统,企业可以近乎实时地收集能源使用数据,从而让能源流更加透明化。

分析工具可以由此帮助用户找到需要改进的方面并探索降低能耗的方式。

在整个过程中,不同生产线、各种设备,甚至世界各地的多个工厂都可以优化能耗。

通过 Insight Hubs 优化能源管理

Insight Hubs 是西门子推出的工业物联网 (IIoT) 即服务解决方案,可供用户连通机器、收集并分析数据以及将洞察见解转化为行动。

这样全面的能源管理解决方案可以迅速实施,因此用户能够:

  • 监控能源使用情况
  • 优化生产操作流程
  • 计算二氧化碳输出
  • 验证能源发票

获取此免费电子书,更加高效地开始管理能源使用情况、提高运营效率并向着更加可持续的企业方向发展。

分享

相关资源