电子书

计算流体力学仿真如何帮助中小企业保持竞争力

流体力学数字渲染,在黑色背景上显示小型双座车辆上方和周围的气流。

中小型企业在产品开发中面临着日益复杂的问题,因为他们试图集成机械、电子和软件需求协同、迭代和测试,这给资源和时间带来了压力。

计算流体力学 (CFD) 仿真成为一种强大的解决方案。通过虚拟分析流体流动,它优化了设计,减少了成本高昂的原型制作,并加快了产品开发。

下载完整的电子书,在当今瞬息万变的市场中获得更多见解和竞争优势。

通过 CFD 仿真加快产品开发时间

想象一下,如果在物理原型中出现潜在问题之前,就将其精确定位,情况会怎样。CFD 让您能够做到这一点,优化设计、提高能源效率、提高质量并尽早纠正问题。无需再等待昂贵的物理测试 - 通过虚拟仿真更深入地了解产品性能。

关键何在?CFD 解算方案比以往任何时候都更容易获得,这使其成为各种规模企业的强大工具。

CFD 仿真在降低成本的同时推动增长

削减成本并取得成功不仅仅是一个梦想,这是 CFD 带来的现实。中小型企业可以利用 CFD 来推动收入增长,同时大幅降低盈亏底线成本。通过创造产品来推动增长并赢得客户,这些产品会带来客户喜爱的独特功能和创新,同时仍能优化性能和卓越的产品质量。

仍然想知道 CFD 仿真是否适合贵公司的产品设计和开发?下载我们的免费电子书,深入了解在 NASCAR 赛车、下一代能源、医疗器械和豪华电动汽车领域处于领先地位的企业成功案例。

不要仅满足于“足够好”的产品。通过 CFD 仿真加速创新之旅并获得竞争优势。

分享

相关资源

 用 CFD 仿真支持您的设计流程
Video

用 CFD 仿真支持您的设计流程

使用 Simcenter FloEFD 进行 CFD 仿真

Using fast CFD simulation to improve drag and vehicle aerodynamics
Webinar

Using fast CFD simulation to improve drag and vehicle aerodynamics

Understand how to use state-of-the-art CFD simulation with rapid turn-around time to optimize drag and vehicle aerodynamics.