电子书

云端 CAD 如何促进工程投资

通过云端 CAD 收回因协同不力而浪费的数百万美元

一位女士坐在电脑前,在云端 CAD 软件上对机器零件进行数字渲染。

是否担心工程团队的投资回报率(ROI)?这项研究揭示了一个隐性成本:公司由于糟糕的协同,每年平均为每位工程师花费 53,865 美元。

云端 CAD 提供了一种解决方案。绩优企业已经在利用云来改善协同、简化工作流程和提高效率。

了解基于云的 CAD 如何提高工程投资回报率并提高盈利能力。下载完整的研究报告。

工程的隐性成本:糟糕的协同如何浪费数百万美元

想象一下,如果可以收回工程师近一半的浪费时间——平均每位工程师每年 23,163 美元,情况会怎样。这种协同不力的隐性成本会大大侵蚀工程投资。

这项研究表明,令人震惊的是,99% 的工程团队都在为协同问题而苦苦挣扎,导致浪费时间搜索数据、解决冲突和参加毫无收益的会议。这些低效率意味着许多公司损失了数百万美元。

成为云中的佼佼者

绩优企业利用云来克服协同挑战并增强工程师的能力。他们优先考虑适应其需求的易于使用的工具、用于实时交互的强大协同功能,以及通过消除本地软件维护的需求来减轻 IT 负担。

通过采用基于云的 CAD,可以效仿绩优企业并取得类似的成功。下载我们的完整研究报告,了解具体策略以及云解决方案如何帮助您实现工程目标。

分享

相关资源