电子书

操作指南:如何加快设计发布和工程设计审查

工程设计审查过程十分漫长,涉及多人合作才能完成最终设计。PLM 软件极大缩短了这一过程。

当今产品日益复杂精密,致使企业的设计发布总是赶不上时间节点。

这本由 Lifecycle Insights 编制的电子书:《如何快速跟踪设计发布的执行流程》概述如何:

  • 为产品设计要求创建单一数据源。
  • 集中管理设计更新和审查。
  • 实现手动任务自动化,简化设计流程。
  • 保证对设计文档的访问安全又便捷。

阅读电子书,了解如何加快工程设计审查的速度,同时减少错误。

改进设计审查流程,紧跟设计发布节奏

工程设计审查涉及多个工程领域,因此企业越来越难以如期发布设计。

在常见的设计发布流程中,工程师必须要与相关利益相关者协作,完成出色的产品设计,直至设计完成后,下游操作人员方可运用最终设计开始规划操作。

然而,这一复杂的迭代流程可能涉及大量的来回修改,因此往往导致错过时间节点,让发布一再延迟。

部署正确的产品生命周期管理 (PLM) 软件的企业已经寻找到了出路,成功缩短上市时间、提高品牌声誉、优化客户服务,最终提升企业利润率。

设计审查有哪些作用?

大多数企业在设计定稿和发布之前会对其进行多次审查,但为了确保审查起到理想的效果,企业需要确保设计准确满足新的需求。

多次设计审查旨在确保最终结果是完善的设计,不仅满足监管要求,还吸纳了客户的反馈。

现在,先进的 PLM 软件让这个流程变得简单直接,该软件以单一平台存储各版本 CAD 文件,集中处理通信和各种需求反馈。

同一个 PLM 软件甚至可以自动执行某些更新任务的审查,进一步加快工程设计审查过程。

设计发布应如何利用数字孪生

设计利益相关者人数越多和多元化,智能互联产品的设计也越复杂。

每个利益相关者都有一套不同的要求,这使得整个产品设计流程更加复杂和耗时。

现代 PLM 软件可简化这一流程,它利用产品的全面数字孪生将所有设计领域纳入考量范围。

数字孪生明确清晰的产品定义,并通过数字主线轻松下发给所有的利益相关者。

此举可极大加快工程设计审查流程,确保更多项目的设计如期发布。

SaaS PLM 解决方案实现随时随地工程设计审查

基于云的软件即服务 (SaaS) PLM 解决方案可解决大型企业及中小型企业的需求,并带来诸多优势:

  • 效率:专为满足特定需求而量身定制解决方案
  • 生产效率:深入了解企业工作流程
  • 快速实施:通过浏览器实现即时访问
  • 分摊总拥有成本:订阅模式无需大量的前期技术投资
  • 扩展协同:内部和外部相关人员均可提供输入
  • 安全性:知识产权安全始终得到保障

部署 SaaS PLM 解决方案后,参与产品设计流程的所有利益相关者都可随时随地访问所需的文件和数据。

云端 SaaS PLM 软件免费试用

免费试用 Teamcenter X PLM 软件。注册获取免费试用,了解如何快速实现设计的高成本效益,加快设计发布和产品上市速度。

分享

相关资源

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm
Webinar

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm

Space Codesign Seminar: design flow including HW/SW co-design & HLS that allows developers to migrate compute intensive functions from software running on an embedded processor to a hardware based accelerator.