电子书

操作指南:工程更改流程管理

产品生命周期管理 (PLM) 软件可简化工程更改流程。

更改无可避免,但这段流程并不一定冗长拖沓。

由 Lifecycle Insights 编制的电子书《如何加快工程更改流程》重点阐述如何:

  • 从集中位置通过多重追踪更改流程管理更改。
  • 从统一的存储库借助自动更新和更改通知追踪需求。
  • 对不同领域的数据进行可视化以使决策有据可循。
  • 以安全的方式轻松访问需求和设计数据。

通过合适的 PLM 软件解决方案可以获得工程更改管理典范做法。

期限紧迫的工程更改流程

如果需要一套强大的系统在产品设计过程中发起、审核、评估和执行更改,不妨了解一下产品生命周期管理 (PLM) 软件可以如何助力。

PLM 中的工程更改管理软件可以帮助各种规模的企业以更少的更改、更加迅速地推进产品开发。

无论是要满足客户的目标需求、与供应商协同还是紧追开发进度要求,PLM 软件都可以帮助工程团队及时探索曲折、不断变化的产品设计之路。

使用工程更改管理软件进行多重追踪更改流程

并非所有设计更改的创建都完全相等。

有些更改可能规模庞大、成本高昂,而有些却很简单、调整也不费周章,但如果没有 PLM 解决方案助力,这两种类型的更改都需要经历严格的审批步骤。

使用 PLM 软件实施多重追踪更改审批流程,可以让整个工程更改流程现代化、缩短产品开发阶段,同时满足所有必需的要求。

工程更改流程的可视化

如今的智能、互联产品遍布各个工程学科,因此,大部分的更改都需要跨所有领域进行验证。

工程团队必须确保任何变动都不会影响外形、装配和功能的完整性。

计算机辅助设计 (CAD) 模型的电子表格和屏幕截图可以传送信息,但现代 PLM 软件解决方案可以提供整个项目更为完整的新近表示。

此外,任何更改都会自动反映在物料清单 (BOM) 中,助力制造、采购、财务和销售抢得先机。

云端 PLM 解决方案助力实现更快的更改管理

基于云的软件即服务 (SaaS) PLM 解决方案可为大型企业及中小型企业提供满足要求的解决方案,其中具有众多优势:

  • 效率:专为满足特定需求而量身定制解决方案
  • 生产率:深入了解企业工作流程
  • 快速实施:通过浏览器实现即时访问
  • 分摊总体拥有成本:订阅无需大量的前期技术投资
  • 扩展协同:内部和外部相关人员均可提供输入
  • 安全性:知识产权安全始终得到保障

SaaS PLM 解决方案为工程更改管理典范做法设定了标准。

获得免费试用版 SaaS PLM

领略 Teamcenter X 并注册免费试用版。来了解一下通过 PLM 入手具有成本效益的工程更改管理软件解决方案有多简单吧。

分享

相关资源

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.