电子书
利用电子仿真驱动型设计实现左移,更快、更好地进行设计
目前可用的仿真功能彻底改变了我们设计产品的方式。通过减少对物理原型验证设计的依赖,团队可以更快地迭代,快速放弃不太吸引人的想法并更快地创新
在产品开发设计流程中使用集成式仿真和分析工具意味着工程师可以执行“假设”分析来分析理想设计选项。此工具赋能工程师适应需求的变化,并减轻他们发现的任何设计限制。
通过电子仿真实现更好的设计性能
电子仿真对于在加速发展的数字世界中竞争至关重要。团队可以使用可提高设计效率的高精度数字模型及早发现性能问题,并忽略不可行的设计。
通过系统工程将仿真和分析集成到设计程序中,可帮助公司更快地规划、设计和实施新系统。
左移以提高电子设计效率
对于设计团队来说,查找和共享信息以跨职能角色进行协同应该很容易,但这通常是设计过程低于理想速度的原因。等到物理原型阶段,然后再验证设计的性能。它通常会导致更多的设计迭代,从而增加成本并导致延迟。 每个产品都应该从一个概念开始,为系统开发和决策提供基础和支柱。基于模型的系统工程 (MBSE) 可以定义和对系统进行建模、分析选项、优化性能以及评估变更的影响。
电子仿真驱动型设计:更智能的设计方式
使用电子仿真驱动型设计克服常见的产品开发挑战:
管理日益增加的产品复杂性
快速变化的需求
团队之间缺乏协同
项目开发时间缩短
仿真驱动型设计是一种更高效、更可靠的方法,可用于在产品开发过程中尽早管理设计和发现潜在的性能问题。