电子书

通过基于模型的开发提高电池效率

在智能制造环境中开发尖端电池组

电动汽车和储能市场要求以更低的成本实现更高的电池效率,而政府当局则推动净零排放并设定严格的可持续性目标。

这一切推动电池技术研究达到创纪录的水平,但制造商如何确定有助于他们开发经济实惠的可持续电池,并快速有效地实施这些解决方案?

下载免费电子书,了解如何使用基于模型的开发方法进行:

  • 创新电池材料以及电池和电池组设计
  • 实现优越性能
  • 设计安全的电池解决方案
  • 保持电池价格合理且可持续

创新电池材料以及电池和电池组设计

设计理想电池的关键要素是什么?从电池化学到实用布局中的创新电池材料组合,这些决策将决定电池的特性并塑造整体设计过程。

下载电子书,了解确定电池组的布局和尺寸时如何考虑特定应用的要求,并配置电池数量及其串并联布线拓扑。通过将电池组织成模块,可以创建强大且易于管理的配置,从而影响电池组的保护和冷却需求,进而提高电池效率。

设计安全的电池解决方案

通过嵌入式软件设计工具的正确组合,可以实现集成式控制器,以调节电池的输入和输出功率流。特定应用性能将提高,并且您的电池解决方案将保持在安全运行参数范围内。

下载电子书,详细了解电池开发如何从多学科方法中受益。

分享

相关资源

飞机制造商使用西门子解决方案来缩短全电动复合材料飞机的产品开发时间
Case Study

飞机制造商使用西门子解决方案来缩短全电动复合材料飞机的产品开发时间

NX、Fibersim 和 Simcenter 提升 Bye Aerospace 的生产力并减少 66% 的工程人员

Siemens Digital Industries Software 工具助力复合材料设计和制造公司发展
Case Study

Siemens Digital Industries Software 工具助力复合材料设计和制造公司发展

Duqueine 使用 Tecnomatix 和 Teamcenter 帮助改进高性能零件生产