E-book

通过关键场景的虚拟测试,实现 ADAS 和 AV 的持续优化

计算机生成的高速公路上自动驾驶汽车的图像。

开发安全可靠的 ADAS 和 AV 系统是一项复杂的挑战,因为存在大量的变量和罕见的关键场景。传统的测试方法有限且昂贵。本指南探讨了如何通过对关键场景进行虚拟测试来持续优化,从而彻底改变开发过程。

下载此电子书,了解虚拟测试如何帮助您实现下一代 ADAS 和 AV 系统的更快开发、更低的成本和更高的安全性。

消除 ADAS 和 AV 开发中的差距

通过创建庞大而多样化的关键场景数据库,可以不断优化系统在最意外的情况下无缝感知、思考和行动的能力。这不仅消除了开发过程中的差距,还提高了 ADAS 和 AV 系统的安全性、性能与合规性。

通过采用虚拟测试,可以有信心将更安全、更可靠的 ADAS 和 AV 系统推向市场。下载我们的免费电子书,了解详情。

分享

相关资源