电子书

加速电池嵌入式软件设计

一位男士正在进行集成式并发嵌入式软件设计,他的笔记本电脑和显示器显示图形和电池设计软件

电动汽车市场呈指数级增长,但为了刺激这种增长并继续推进环保倡议,必须通过提供高性能、可靠的电池来与消费者建立信任。

如何开发电池管理系统(BMS)以确保满足所有要求,而无需让贵公司经历冗长且昂贵的物理原型设计?

下载电子书,了解如何利用嵌入式软件设计:

  • 持续监控和报告电池组状态
  • 始终如一地满足所有电池性能要求
  • 将所有电池保持在安全操作范围内
  • 保护电池免受恶意攻击

设计电池管理系统和电池组

为了确保电池满足设计要求,电池管理系统(BMS)持续监控和调整各种因素。共同设计 BMS 与电池组对于获得理想性能至关重要,因为它可确保均匀的充电、功率和温度分布,同时防止操作超出安全限制。实现这一目标需要逼真的电池和整体电气控制单元(ECU)模型,以及用于协同仿真的嵌入式软件。

要开发强大的嵌入式软件,需要采用两级方法,涵盖特定于平台和程序的实施。在整个 BMS 开发周期中,需要工具来管理需求、测试方案和问题。为了节省时间并涵盖众多场景,使用逼真的仿真模型进行虚拟验证至关重要,因为它减少了对昂贵、冗长的物理原型的依赖。

使用应用程序生命周期管理解决方案进行软件开发

西门子为电池管理系统(BMS)的高效、安全的嵌入式软件开发提供全面的解决方案。借助 Siemens Xcelerator™ 产品组合,团队可以使用基于模型的方法同时开发 BMS 和电池组,从而节省时间和成本。

该解决方案包括可扩展的基于模型的设计测试框架,并将电气系统与网络设计集成在一起,以创建可预测的性能通信。应用程序生命周期管理(ALM)解决方案可用于管理软件开发工作流程,而嵌入式软件的虚拟验证和确认可确保在硬件调试之前实现无缺陷的性能。

下载电子书,详细了解嵌入式软件设计如何加速电池开发过程

分享

相关资源

通过实时可见性和控制性提高质量
E-book

通过实时可见性和控制性提高质量

通过低代码提高电子和半导体制造的质量和效率。获得实时可见性、共享 KPI 并优化生产,从而更快、更明智地做出决策。

面向工业机械的高级规划和调度 (APS)
E-book

面向工业机械的高级规划和调度 (APS)

通过高级规划和调度软件获得更好的可见性并改进制造工艺。阅读电子书,了解更多信息。