下载

Simcenter Femap 学生版

免费的学生版专业有限元分析 (FEA) 软件

免费的学生版专业 FEA 软件

在整个制造业,降低成本和提高质量的压力推动了对数字化仿真和分析技能的需求。先进的工程分析知识将在您从事专业领域工作时带来巨大优势。Simcenter Femap 学生版是免费的软件版本,提供了市面上无出其右的先进工程分析环境,可提升您所需的技能。

本免费下载版本:

  • 可供任何在读学生下载
  • 可用于教学课程工作
  • 许可证不会过期

备注:在此版本中创建的文件无法在商业版 Simcenter Femap 中打开。


“使用 Simcenter Femap 处理复合材料非常简单。在 Simcenter Femap 中进行更改要比在其他程序中更容易。它打开了全新的大门,因为该软件使我们的复合材料分析水平远超以往。”

蒂姆·莫兰 (Tim Moran),首席底盘设计师

罗切斯特理工学院 (RIT) 赛车队


包含哪些内容?

无出其右的先进工程分析环境

Simcenter Femap 是独立于 CAD 且基于 Windows 技术的预处理器和后处理器,在先进工程有限元分析 (FEA) 方面世界领先。它提供了一种 FEA 建模解决方案,面对再复杂的任务也可轻松、准确地处理。

易于访问、易于使用

30 年来,Simcenter Femap 一直秉承强大而简单的原则;如今,它依然时刻关注这一原则,并且基于 Windows 图形用户界面和高效工作流来简化所有 Simcenter Femap 访问功能和准确而具有表现力的仿真模型创建过程。

充满活力的在线和离线社区

访问我们的 Simcenter Femap 在线社区,在社区中提问、分享观点以及向专业的 Simcenter Femap 用户寻求建议。凭借广泛的技巧和诀窍知识库、在线学习资源和现场用户活动,您可以获得强化课堂学习所需的一切。

注意

Simcenter Femap 系统要求

分享