案例分析

结合参数化和自下而上的方法,将成本计算时间缩短 95%

采埃孚使用 Teamcenter Product Cost Management 来改善成本和碳足迹之间的权衡

采埃孚使用 Teamcenter Product Cost Management 来改善成本和碳足迹之间的权衡

采埃孚

采埃孚是一家全球性技术公司,为乘用车、商用车和工业技术提供先进的移动出行产品和系统。

https://www.zf.com/mobile/en/homepage/homepage.html?

总部:
腓特烈港, Germany
工业板块:
汽车及交通运输行业

分享

使用 Teamcenter Product Cost Management 有助于成本工程和控制部门无缝协同,增强数据安全性、透明度、质量和决策速度。
西蒙·罗斯, 成本工程, 采埃孚

应对价值链挑战

采埃孚股份公司 (ZF) 是一家全球性技术公司,为制造商和移动出行提供商提供适用于乘用车、商用车和工业技术的先进移动出行产品和系统。采埃孚为多种车辆类型提供电气化,为减少排放、保护气候和增强安全出行做出贡献。它还服务于建筑和农业机械、风力发电、船舶推进、轨道传动和测试系统等细分市场。

与许多其他公司一样,采埃孚也面临着价值链挑战。其中包括资源可用性下降以及新技术和新材料导致的快速变化。“作为一家全球性公司,我们不仅需要在产品方面处于领先地位,还需要在流程和工具方面处于领先地位,”采埃孚成本工程部门西蒙 罗斯 (Simon Roth) 说。

为了满足这一标准,采埃孚实施了 Siemens Digital Industries Software 的 Teamcenter® Product Cost Management 解决方案,该解决方案是 Siemens Xcelerator 软件、硬件和服务业务平台的一部分。采埃孚成本工程领域的活跃用户利用西门子的解决方案来计算产品和模具成本,包括产品碳足迹。

Person in black shirt standing against white wall, holding a dark object with blurred background.

专业知识和创新

采埃孚的成本工程由专门从事制造技术的技术成本工程师和监督整个产品组和装配的产品专家效力。然而,在这一领域寻找经验丰富的专业人员越来越具有挑战性,成本也越来越高。作为主要培训师和数字化专家,罗斯发挥着举足轻重的作用,与所有 Teamcenter Product Cost Management 用户保持着密切联系。

实现战略效率

使用 Teamcenter Product Cost Management,采埃孚能够对材料和生产方法进行深入分析,包括生产过程中的外部设置时间。采埃孚每月进行数千次成本计算。因此,存在重复的计算过程。为了自动执行重复成本计算的计算过程,采埃孚采用了基于 Excel 的参数模型框架模块作为 Teamcenter Product Cost Management 的一部分。该模块使用户能够从基于 Excel 的技术成本模型中导入专业知识。两年多来,采埃孚开发了 40 个技术成本模型,捕获了宝贵的知识产权 (IP)。这项创新促进了对标准组件的快速、自动化计算,使用户无需深入的专业知识也能生成精确的结果。

Person in black shirt standing against white wall, holding a dark object with blurred background.

加速成本计算

用户只需在 Teamcenter Product Cost Management 中输入几个预定义的参数(例如,组件大小、材料、数量、制造技术等)。输入所有必需信息后,Teamcenter Product Cost Management 将通过基于 Excel 的参数模型框架 API 与技术成本模型交换数据。因此,Teamcenter Product Cost Management 提供了详细的自下而上成本计算,同时将排放值考虑在内。采埃孚用户基于自下而上的计算,在 Teamcenter Product Cost Management 中运行仿真和场景。他们计算变量并模拟不同制造场所之间的切换。

与常见的内置参数化解决方案相比,技术驱动型成本计算 (TDC) 计算器使采埃孚能够实现显著的成本节约。

“使用 Teamcenter Product Cost Management 计算组件组和单个组件(如压铸零件、铸铁、锻造零件)时,在开发新成本模型方面没有任何限制,”罗斯说。

“通过使用 Teamcenter Product Cost Management,我们可以将参数化方法与自下而上的详细成本计算相结合,从而大幅缩短计算时间,并将知识和专业技能留存在公司中,”罗斯说。基于这种简化的流程,只需两到三分钟即可生成自下而上的成本计算,节省时间超过 95%。两年来,采埃孚使用 TDC 框架创建了 2,400 多个计算。

A person is standing in front of a large window with a view of a city skyline at night.

灵活性和精度

执行技术驱动型成本模型后,所有计算均可根据用户要求手动进行调整。

基于 Excel 的参数模型框架与采埃孚技术成本模型无缝连接,能够以最少的工作量高效地生成成本结果。

保护知识和可访问性

采埃孚采用参数化方法,在模型中捕获专业知识,确保知识从经验丰富的专业人员无缝传递给用户,而无需经过深入培训。这些模型使成本工程师无需大量培训或技术专长即可获得可靠的成本计算。这意味着采埃孚产品专家可以使用 Teamcenter Product Cost Management 快速访问计算结果。

排放值作为辅助货币

采埃孚通过 Teamcenter Carbon Footprint Calculator 软件扩展了 Teamcenter Product Cost Management,以解决排放在行业中日益增长的重要性。采埃孚将排放计算集成到参数化模型中,确保碳足迹透明度与成本评估相辅相成。这种双重关注使采埃孚能够在生产技术和能源使用方面探索更环保的替代方案。

“Teamcenter Carbon Footprint Calculator 提供了很大的帮助,”罗斯说。“我们可以告诉客户某个组件需要花费 10 欧元,这样他们就知道是贵还是便宜,是超值还是不值。如果我们告诉业务合作伙伴一个组件有 18 公斤的排放量,有些人可能很难理解排放量的大小。借助 Teamcenter Product Cost Management,每个人都能了解排放情况和初步数据,从而对排放产生一定的感受。”

Person in black shirt standing against white wall, holding a dark object with blurred background.

平衡成本和排放

采埃孚不断检查计算,以确保它们符合最佳实践。在可能的情况下,还可以通过利用产生更少材料浪费和使用更少电力的新制造技术来减少排放。采埃孚通过利用 Teamcenter Product Cost Management 的数据驱动型洞察来驾驭成本与排放的权衡。尽管绿色能源和高效技术通常会产生更高的成本,但采埃孚通过基于事实的决策以及与客户和供应商的协作讨论来缓解这些挑战。

“借助 Teamcenter Product Cost Management,我们成功地实现了成本和 CO2 当量的透明度,”罗斯说。“通过使用 Teamcenter 中的事实和数据,我们可以讨论优化方案,并用实际数据说服我们的客户和供应商。使用 Teamcenter Product Cost Management 将帮助成本工程和控制部门无缝协作,增强数据安全性、透明度、质量和决策速度。”

成本工程副总裁克劳斯 阿蒙 (Claus Ammon) 表示:“Teamcenter Product Cost Management 是我们的首选工具,有助于巩固我们在业内成本最高的工程组织中的地位,并将帮助我们进一步扩大视野。

表彰卓越

采埃孚成本工程部门还因数字化和流程自动化而荣获内部卓越奖。两到三分钟的自下而上计算演示展示了 Teamcenter Product Cost Management 的变革潜力,并因其效率和影响力赢得了认可。

扩大使用范围

采埃孚计划将 Teamcenter Product Cost Management 参数计算器的推广范围扩大到控制部门,在全球范围内扩大其优势。创建参数化的投资回收期通常不到一年,这凸显了其对采埃孚的价值。

采埃孚与西门子的合作是将先进技术整合到成本工程和环境管理中的典范。通过使用 Teamcenter Product Cost Management 等创新工具,采埃孚不仅加快了流程并保留了专业知识,而且还将可持续发展作为核心业务价值。

借助 Teamcenter Product Cost Management,我们成功实现了成本和 CO2 当量的透明度。
西蒙·罗斯, 成本工程, 采埃孚