案例分析

使用 Insights Hub 减少机器停机时间并开发新的收入来源

扬州库开利用物联网数据优化机器制造运营和生产线

使用 Insights Hub 减少机器停机时间并开发新的收入来源

扬州库开

扬州库开智能环保科技有限公司是工业 4.0 智能解决方案集成商,主要从事机电技术、机电设备安装、维修、模具设计、工业自动化设备及机电设备和配件领域的技术开发、技术咨询和服务。

总部:
江苏省扬州市, China
产品:
Insights Hub
工业板块:
工业机械行业

分享

借助物联网数据的洞察力,我们能够快速实现新资产的开发和迭代,在行业中保持竞争力。
赵磊, 业务发展总监, 扬州库开

逐步加大生产

扬州库开智能环境技术有限公司(扬州库开)是一家位于中国的设备制造商。该公司生产和销售口罩制造机,并经营着一条生产口罩的机器生产线。随着技术的不断进步和门槛的降低,低成本的竞争和客户的期望一直在增加。为了保持竞争力,扬州库开意识到需要转向数字化,以保持成功并快速响应市场需求。

由于 2019 年底的新冠疫情,转向更加数字化运营的紧迫性大大增加。为了满足对口罩大幅增长的需求,需要大幅增加口罩产量。库开设备客户需要快速提高产量,这意味着库开需要快速创建新服务,以帮助远程优化机器生产能力。

效率和质量方面的挑战

为了提高生产运营效率,扬州库开必须克服两项核心挑战。首先,公司缺乏对资产健康状况的实时监控,也缺乏对其如何影响生产率的洞察力。如果资产出现故障,扬州库开不得不被动地指派服务工程师前往现场,手动确定根本原因。如果无法深入了解机器在客户现场的性能,用户就会面临生产效率降低和运营成本增加的问题。

此外,扬州库开没有在自身工厂车间实施优化的流程。公司缺乏集中的数字化管理,不得不依靠纸质工作订单来管理生产过程。因此,它无法量化和分析产量和质量等核心生产要素。这种情况使得分析生产数据并从中获得洞察力以提出更有针对性、数据驱动型策略以提高产品质量和优化生产流程变得困难。

通过数字化迎接挑战

为了在竞争中保持领先地位,扬州库开意识到数字化在满足客户需求方面的重要性。公司选择西门子
工业物联网解决方案 Insights Hub,运用西门子及其在工业化和数字化方面的经验和能力,以改善运营决策、创建新的服务模式和更先进的生产流程。Insights Hub 是 Siemens Xcelerator 这一软硬件和服务业务平台的一部分。

Meeting the challenge with digitalization

利用物联网实现资产状况监控和运营透明度

数字化打开了一扇大门来采用愈加先进的分析技术并且直接从机器收集数据,从而改变行业格局。使用物联网 (IoT) 数据来跟踪资产状况,可提供卓尔不群的运营透明度。

扬州库开首先将他们的现场机器快速连接到 Insights Hub,以收集近乎实时的数据。公司能够毫不费力地将其资产和生产线连接到云端,这是他们项目计划中的关键因素。公司的口罩生产线已经配备西门子 SIMATIC S7-1200 控制器,能够收集和输出大量数据。借助 Insights Hub 即插即用型连接解决方案 MindConnect® Nano,公司无需额外的编程工作即可将资产连接到云端。

扬州库开首先将他们的现场机器快速连接到 Insights Hub,以收集近乎实时的数据。公司能够毫不费力地将其资产和生产线连接到云端,这是他们项目计划中的关键因素。公司的口罩生产线已经配备西门子 SIMATIC S7-1200 控制器,能够收集和输出大量数据。借助 Insights Hub 即插即用型连接解决方案 MindConnect® Nano,公司无需额外的编程工作即可将资产连接到云端。

利用物联网数据优化生产效率

扬州库开打造的优化型口罩生产线,通过利用先进的数据分析技术,为企业提供数据驱动型洞察,实现精准管理和优化生产。

Insights Hub 收集实时口罩输出数据,取代了传统口罩生产的传统纸质工作订单,减少了人工转录导致的错误,提高了生产效率。

扬州库开总经理王宏忠表示:“Insights Hub 帮助我们快速实施和部署了优化的口罩生产线,为我们和我们的客户提供了数字化转型的力量和支持,使我们能够快速响应市场对口罩的巨大需求。我们为抗击新冠疫情做出了贡献。同时,随着新商业模式的建立,我们将为客户带来附加值,并在行业中保持竞争力。”

借助 Insights Hub,扬州库开可以使用高级分析和质量数据来确定生产中的合格率和不合格率。通过这种方法,可以在质量问题对生产产生负面影响之前进行预测和修复。

Insights Hub 还可以分析来自生产和资产的历史数据,并向操作员发送自动警报,以防止由于不合时宜的物料装载而导致的设备停机,并减少现场操作员的数量。

利用工业物联网升级业务模式

随着公司达到硬件驱动业务增长的极限,扬州库开正在探索利用工业物联网开发新的以客户为导向、增加收入的业务模式。在 Insights Hub 的支持下,公司正在开发两个应用程序——一个用于资产管理,另一个用于生产管理。

通过使用 Insights Hub,扬州库开现在被定位为一家可以提供额外的增值服务以获得新客户和竞争优势的机器制造商。

扬州库开业务发展总监赵磊表示:“多亏了 Insights Hub,我们才能够率先将数字化整合到口罩机制造中,并为我们的客户带来出类拔萃的运营透明度和生产管理优化。借助物联网数据的洞察力,我们能够快速实现新资产的开发和迭代,在行业中保持竞争力。”

A person is standing in front of a building with a blurry background.
多亏了 Insights Hub,我们才能够率先将数字化整合到口罩机制造中,并为我们的客户带来出类拔萃的运营透明度和生产管理优化。
赵磊, 业务发展总监, 扬州库开