案例分析

创建中央协同平台

威能集团集成 Polarion ALM,以获得一个全面的工具,用于管理整个产品开发过程的需求

创建中央协同平台

威能集团

威能集团是供暖、通风和空调技术领域的全球市场和技术领导者。如今,这家家族企业在欧洲六个国家和中国拥有 9 个生产基地。

https://www.vaillant-group.com/

总部:
雷姆沙伊德, Germany
产品:
Polarion ALM
工业板块:
能源与公共事业

分享

由于 Polarion ALM 是基于网络的应用程序,因此易于使用,可使我们的团队能够高效地开启工作。
克里斯蒂安·威尔曼 (Christian Willmann), 业务应用程序 PLM 主管, 威能集团

塑造供暖技术的未来

147 年来,威能集团一直致力于塑造供暖技术的未来。它专注于供暖、空调、通风、可再生能源和热水,其使命是为可持续和可信赖的系统解决方案未来制定清晰的愿景。2015 年,威能荣获德国可持续发展奖,以表彰其成为德国最具可持续性的大公司。

这家供暖、通风和空调 (HVAC) 公司通过可持续地提供一流的产品并保持其家族文化,得以脱颖而出。暖通空调行业约占所有碳排放量的 40%。因此,开发和交付支持碳足迹中和环境的产品至关重要。威能公司的理念是,对家庭的气候和环境负责。

威能于 2015 年开始将 Polarion™ 软件用于生命周期管理流程,主要用其进行软件开发。2018 年,Polarion 软件被确定为集成到 PLM 系统中的完整产品开发流程的领先系统。Polarion 是 Siemens Xcelerator 硬件和服务业务平台的一部分。

在研究需求工程和管理的同时,威能成立了一个新组织,从研发 (R&D) 转向项目管理办公室 (PMO)。在此,他们将所有与产品生命周期相关的主题放在一个领域。除了 PLM 应用范围外,它还具有所有产品生命周期流程,例如投资组合管理、项目管理等。该组织通过产品开发、变更和停产的流程、方法和工具支持所有工业业务领域。

Shaping the future of heating technology

开发一致的产品开发方法

PLM 业务应用程序部门以开发和运营 (DevOps) 风格工作,管理持续的产品改进和用户支持主题。由于数据孤岛以及流程和团队的脱节,该部门在产品开发团队的协作方式方面遇到了困难。在客户和市场方面的主要利益相关者与产品开发领域的人员之间,不同团队使用不同的工具集。这种脱节的工具链使得在开发过程中难以指定和管理不断变化的需求。

威能的目标是整合一个全公司范围的工具集,使所有利益相关者都能访问相同的信息源。它还需要赋能团队定义一致的工程要求。

Developing consistent product development approach

集成 Polarion ALM

威能后来开始在其完整的产品开发流程中使用西门子的 Polarion ALM™ 软件,从系统工程到整个周期的开发活动。威能与西门子合作举办了一系列研讨会,为其团队在如何构建整个格局方面找到合适的设置。威能决定使用应用程序生命周期管理 (ALM) 软件,因为它具有可行性和丰富的可用功能。它使团队能够轻松地一步一步地前进。

“由于 Polarion ALM 是一个网页端应用程序,因此它易于使用,让我们的团队能够高效地开始工作,”威能业务应用程序 PLM 主管克里斯蒂安·威尔曼 (Christian Willmann) 解释道。在将 Polarion ALM 与其现有的 PLM 系统集成的过程中,威能与西门子的解决方案合作伙伴 EB Solutions 合作。他们还获得了西门子的定制开发支持,包括为其测试工厂管理系统创建界面。

Integrating Polarion ALM

迈向数字化

随着威能向前发展,它开始寻求将数字化融入其流程中,例如拥有使智能手机能够控制家庭供暖的数字应用程序。“暖通空调行业的许多数字服务正在兴起。机械方面变得越来越不重要,而软件和服务票证能力的重要性却越来越大,“威尔曼解释道。Polarion ALM 将成为该计划的关键参与者。例如,如果出现可见错误代码的加热问题,最终客户和服务技术人员可以在应用程序上查看问题。然后,定义潜在错误的功能将在 Polarion ALM 中执行。展望未来,威能正在快速发展,并将在高效燃气技术和电热泵方面取得更多增长。

实现需求基础

自从集成 Polarion ALM 以来,所有项目都是根据每个人的需求设置的。“就 Polarion 的功能和能力而言,这毋庸置疑。它带来了显著的优势,”威尔曼说。威能还得以提名关键用户作为一级联系人,以确保通过正确的方式使用软件。这使团队能够更高效地协作,并更快地以更高的质量生成需求。

“每个人都必须使用相同的工具和方法。Polarion ALM 使我们能够实现以前没有的基线,“威尔曼继续说道。团队可以轻松获得用户反馈,这使他们能够根据优先级定义所需的操作。

Achieving a foundation for requirements
就 Polarion 的功能和能力而言,这毋庸置疑。它带来了显著的优势。
克里斯蒂安·威尔曼 (Christian Willmann), 业务应用程序 PLM 主管, 威能集团