TOP-TECH decreases organizational costs and increases value-added services, resulting in a significant competitive edge

TOP-TECH 成立伊始就从事工业机械相关业务,在这一领域经验丰富,如今,专门从事计算机辅助设计和仿真业务。
使用 Solid Edge 最重要的一项益处就是,它大大加快了设计与分析流程 - 比以往要快10倍。在 Solid Edge 的帮助下,我们能容易地加快和简化关键 CAD 任务,使得我们能将精力放在为客户提供更好的服务上,而不是繁冗而重复的CAD 任务。更方便而舒适地导入 CAD 项目的能力,使得我们获得了明显的竞争优势。”
TOP-TECH Dzialalnosc Naukowo-Badawcza Sp. z o. o. (TOP-TECH) 是一家成立于约 20 年前的家族企业,主要从事工程业务,设计和制造工业机器人与工艺机械。如今,TOP-TECH 将重点放在聚合物注入仿真领域所用的计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助工程(CAE)和数字计算。
TOP-TECH 追求持续改进的战略,增强其业务能力,提供专业的增值工程以赢得新的商机,并重点关注那些面临具有挑战性的工程需求的客户。为帮助实现这一战略,TOP-TECH 找到了一种解决方案,可显著缩短与 CAR 分析所用几何体的准备相关的CAD 流程。
TOP-TECH 对这一新系统的要求包括完成CAD 任务时的灵活性和易用性。而且,TOP-TECH 还希望其用户在执 CAD 任务时感觉非常舒服。为满足要求,公司选择饿了Siemens PLM Software 的 Solid Edge® 软件,一套完整的混合2D/3D CAD 系统。TOP-TECH 获得了软件许可,同时得到了来自 GM System 这一 Solid Edge在波兰最大分销商的培训与支持。
管理层代表发现 Solid Edge 是一款独特的先进解决方案,它使用户能快速而精确地修复、简化和修改导入的 CAD 几何体,以便使用有限元分析(FEA)对复杂的铸模填充计算做好准备。另外,通过对不同的 CAD 系统进行综合的测试,他们得出结论,Solid Edge 的性价比最高。
“我第一次接触 Solid Edge 是在约16年前,那时候,这套系统还是软件市场中的新兴软件。”TOP-TECH的技术总监、工程学博士Adam Budzyński 说道。“我父亲是美国机械工程师协会的会员,因此我能够在需要的时候查阅他们的机械工程期刊。在1996年,我发现期刊后面附了一本 Solid Edge小册子。我就是那天知道 Solid Edge 的。我订购了一份试用版,经过几天测试之后,我就已经知道,尽管当时我还是一名年轻的学生,但我正在目睹工程设计领域的一场伟大变革。几年后,我还了解到,这场变革不仅仅限于设计领域,而且,这款软件能以工程师和设计人员的思维方式进行工作。”
TOP-TECH 的核心业务是在有限元分析的基础上进行数字化 CAE 计算。这些计算用于支持聚合物注入仿真。不过,FEA 系统对计算中所用的 CAD 几何体的质量要求非常苛刻。因为 CAE 仿真要形成结论,要做出设计与技术建议,不能有丝毫错误。
“在我们收到用于 CAE 分析的 CAD 几何体之前,几何体可能已经发生损坏,例如, 几何体要在各种不同的本地格式与中立格式之间进行多次转换操作,从而导致损坏。”Budzyński 说道。“在许多情况下,为了让数字分析更快地获得更可靠的结果,必须对几何体进行简化。但这还不是全部。在大量项目中,我们的客户希望对已分析的产品的 CAD 模型进行较大改动,以改进注入参数。在这方面,我们也必须满足客户的需求。所以,在将数据用于有限元计算之前,我们必须解决与 CAD几何体的修复、简化或修改相关的重大挑战。”
通过使用 Solid Edge,TOP-TECH 快速而方便地完成了复杂的 CAD/CAE 任务与流程。公司已发现,Solid Edge 独特的同步技术为公司及其客户的成功做出了重大贡献。
“对于快速、高效而简便地生成 3D 模型几何体,以及编辑其他系统中已有的几何体,同步技术是一种强大的解决方案,”CAD 工程师Maciej Warneński 说道。该几何体常常是导入的,因此我们无法控制其格式。我们不需要在历史记录树中寻找某项给出的特征,也不需要分析修改模型某部分的操作是如何执行的。在编辑导入的 CAD 文件方面,我们也不受限制。通过 Solid Edge,对选定模型区域进行编辑的方法很简单,只需突出显示表面,用直观的“驾驶盘”来移动几何体的所需部分。而且,必要的修改都是实时进行的;不会出现因 CAD 系统更改而重复计算造成延迟,而这种现象在您使用其他品牌的软件时是很常见的。
“带同步技术的 Solid Edge 有许多宝贵的优势,”Budzyński 补充道。例如,“选择管理器”使得基于几何体诸如相切、共面和同轴之类的定义来识别几何体变得非常方便。即使在转换时模型的特性消失,对导入的数据也能有效地选择几何体。“实时规则”功能可识别模型的完整性,因此,孔在移动时会保持同心,相切表面也会同时更新,而无需选择每个关联的表面。在编辑 CAD 模型某个相当大的部件时,您无需手动突出显示数十个乃至数百个表面,无需担心选择的表面多了或是少了。现在,有了 Solid Edge 解决方案的智能化,只需突出显示复杂几何体中的一个表面或一对表面,就 能开始对导入的 CAD 模型进行彻底而必要的编辑。这就是为何使用 Solid Edge 能如此快捷高效开展工作的原因。
复杂的 CAD 几何体的修复、简化和修改速度可以比以前快十倍
Solid Edge 帮助 TOP-TECH 实现了对其竞争对手的竞争优势,大大提高了生产率,使其能提供增值的工程服务,并吸引那些对工程需求越来越苛刻的新客户。
“使用 Solid Edge 最重要的一项益处就是,它大大加快了设计与分析流程 - 比以往要快 10 倍,”Budzyński 说道。“在 Solid Edge 的帮助下,我们能容易地加快和简化关键 CAD 任务,使得我们能将精力放在为客户提供更好的服务上,而不是繁冗而重复的CAD 任务。更方便而舒适地导入CAD项目的能力,使得我们获得了明显的竞争优势。现在,我们能履行要求更高、挑战性更高的订单了,这大大提高了我们公司的盈利能力。”
单纯从生产率方面而言,以前需要耗时三天才能完成的流程,现在只需要几个小时。复杂的 CAD 几何体的修复、简化和修改速度可以比以前快十倍。“Solid Edge 让我们获得了竞争优势,我们当然要充分利用它。”TOP-TECH的CEO Halina Ferens-Budzyńska 工程学博士说道。
TOP-TECH 还将其成功归因于 GM System 提供了优秀服务,后者专门从事综合的系统实施与软件培训及支持。“我们非常感激GM System提供的高质量与优秀的培训、研讨会及技术支持,”Budzynski 说道。“在Siemens PLM Software 和 GM System 的支持下,我们能在关键市场领域,继续扩展 Solid Edge的使用范围与深度。这对我们非常重要;实际上,这就是我们决定继续维持这一重要而成功的合作关系的一个重要原因。”

对于快速、高效而简便地生成3D 模型几何体,以及编辑其他系统中已有的几何体,同步技术是一种强大的解决方案...不会出现因 CAD 系统更改而重复计算造成延迟,而这种现象在您使用其他品牌的软件时是很常见的。