案例分析

NX 助力 Spring 工程师为增材制造提供愈加出色的设计

掌握先进的工程技术和快速原型设 计的专家利用 NX 所带来的灵活 性,优化客户设计的成本、性能和 重量

Advanced engineering and rapid prototyping specialist utilizes the flexibility of NX to optimize the cost, performance and weight of customer designs

Spring

Spring 是一家擅长工程设计和 快速原型制作的咨询公司,在 从概念到后期产品的所有研究 和开发阶段,都可为客户提供 支持。

http://www.springitalia.com/

总部:
Monteviale, Vicenza , Italy

分享

“NX 提供了一款高效的解决方 案,特别是在处理由第三方以 STEP 数据格式交付的 3D 文件时也是如此。我们会 使用同步建模技术和各种不同 方法;这意味着我们不会完全 去除特征树,因为这能帮助设 计专家解决各种设计问题。对 我们来说,比较好的方法就是 将同步建模技术与 参数化技术配合使用。
Fabio Gualdo, CEO , Spring

运用知识为客户谋利

Spring Srl 公司由一群掌握产品设计、 模型和模具以及原型设计相关经验的 商业人士于 1998 年在意大利维琴察附 近的蒙特维亚莱创立。公司的核心业 务是由一群合格的工程师提供的工程 服务,他们不断接受培训,会使用先 进的计算机辅助设计、工程和制造 (CAD/CAM/CAE) 工具。多年以 后,Spring 扩张了自己的服务产品, 并建立了一条能够快速响应各种客户 要求的原型设计产品线。

这里有五位专家负责为不同行业的客 户提供机械设计服务,包括家用电 器、宠物配件、汽车、赛车、航空航 天和家庭装修等行业。公司首席执行 官 (CEO) Fabio Gualdo 表示:“我们过 去还会设计模型和模具,但现在 Spring 只关注自己擅长的工程分包服 务。我们开始关注的是设计理念,如 今这已变成了生产阶段。”

从设计到生产

大约在五年前,Spring 为了补充设计 和工程服务产品,加入了快速原型设 计和快速制造服务,并利用技术和系 统为不同行业生产一些小众产品,包 括航空器、一级方程式® 赛车、特殊机 器等。Gualdo 表示:“凭借自己的设计 专长,我们在生产过程中部署了增材 制造技术,有效地缩短了零件制作的周 期时间。如今,所有公司都在努力降低 成本和缩短周期时间,同时提高性能。 他们必须准确地分析每一个项目。我们 与客户合作时,会从他们的设计理念入 手,根据减少分层或材料,帮助其适应 快速制造和原型制作技术。”

Spring 当前采用的设计和原型制作方法 是双向作用。Spring 的市场营销经理 Massimo Gobbo 解释说:“在部分工作 当中,我们会从项目设计入手,再进一 步发展到零件的原型设计;但在另外一 些情况下,客户会要求我们使用快速原 型制作工具制作零件。我们会根据选择 的制造技术提供所有必要的支持,帮助 完成项目开发。”

Spring 是意大利语“Società di Progettazione e Ingegnerizzazione”的 缩写,并非那种简单打开光固化立体 造型 (STL) 文件并将它打印出来的原 型设计或 3D 打印服务。Gualdo 表 示:“我们会分析客户的技术方案,确 保它们能够持续作用。之后,我们会 根据自己的技术专长提供极为高效的 解决方案。通常,我们的核心工作就 是与客户密切合作进行“设计评审”,帮 助他们根据需求充分地发挥 3D 打印 的潜能。”

From design to production

战略选择

Spring 公司的前身是两家位于维琴察 的设计公司,他们早在合并前就已经 使用 NX™ 软件,这是由产品生命周期 管理 (PLM) 专家 Siemens PLM Software 公司开发的一款高性能产品 开发系统。Gualdo 回忆说:“那时我 们为一家原型设计公司服务,我们需 要一款工具来从 2D 切换到 3D。我们 考虑了几种不同的工具,但它们不是 过于昂贵就是过于复杂。后来,我们 决定使用 NX,那是头一款 Windows 版本的 NX。”

NX 在 Spring 公司快速原型制作流程 中发挥了关键作用。Gualdo 表示:“ 近几年,我们的核心业务转向了增材 制造,这就需要我们在使用该技术进 行制造前,对大多数产品进行重新设 计。在支持该流程方面,NX 显示出其 出色的灵活性。”

当公司需要一款合适的工具来处理各 种不同的项目时(包括电动机、咖啡 机、厨房器具、洗衣机/烘干设备、汽 车零部件和航空航天零部件等) ,Spring 也选择了 NX。他们收到的 客户要求通常包括绘制含有复杂曲面 零件的图纸,以及为第三方所设计的 项目提供全套工程服务。另一项经常 遇到的要求就是利用可行性研究,评 估从设计完成到生产过程中需要的投 资。

Gualdo 表示:“NX 提供了一个高效的 解决方案,特别是在处理由第三方以 STEP 数据格式交付的 3D 文件时尤其 如此。“我们会使用同步建模技术和各 种不同方法;这意味着我们不会完全 去除特征树,因为这能帮助设计专家 解决各种设计问题。对我们来说,比 较好的方法就是将同步建模技术与参 数化技术配合使用。”

可衡量的结果

NX 带来了切实的成果,头一项就是帮 助缩短修改模型所需的时间。当 Spring 收到供应商要求优化零件模具 的指令时,这种效果尤其明显。

Gualdo 表示:“对我们来说,NX 是增 材制造时必不可少的工具。在由航空 航天工业客户提交的一个项目中,我 们在工程设计阶段为他们提供了帮 助,从而将零件的成本从 400 欧元缩 减到了 160 欧元,同时也获得了功能 愈加全面、也愈加轻巧的设计,将重 量减少了 60%。”

“客户要求我们换一种替代解决方案, 利用增材制造技术生产小批量的零 件。我们对设计进行了优化,并通过 快速原型制作构建了模型。尽管我们 面对的是使用不同 CAD 系统创建的模 型,但有了 NX,我们只用了三天时间 就向客户提交了一份详细的方案,还 有一个测试零件。有了 NX,我们可以 快速修补原始模型的几何结构,然后 利用功能强大的同步建模技术进行修 改。”

Gualdo 指出,Spring 对于这款软件采 用光固化立体造型技巧的 3D 打印功 能也非常满意:“NX 不同于其他 CAD 软件,它所提供的方案在基本许可证 中就包含了快速原型制作的具体功 能。”

展望未来

这位 CEO 总结说:“未来,我们正在 考虑是否采用 Teamcenter 进行数据 管理,这款产品正变得越来越复杂, 特别是对于修订而言。

在由航空航天领域客户提交的 一个项目中,我们在工程设计 阶段为他们提供了帮助,从而 将零件的成本从 400 欧元缩减 到了 160 欧元,同时还应用了 功能愈加全面、愈加轻巧的设 计,将重量减少了 60%。
Fabio Gualdo, CEO , Spring