上汽红岩采用 Simcenter Testlab 将车辆通过噪声降低了 3dB
上汽红岩汽车有限公司隶属于上汽集团,是一家重型卡车制造商,车辆年产量超过 70,000 辆,出口至 40 多个国家和地区。该公司还积极探索新的方式,以期通过采用智能驾驶系统和新能源系统提升重型卡车技术。
http://www.hytruck.com/index.html
我们跟西门子合作多年,西门子给我们提供了可靠的软硬件产品和优质的售后服务。
上汽红岩汽车有限公司(红岩)是上汽集团所属子公司,40 多年来一直制造各种重型卡车,包括油罐车和重型货运卡车。红岩的年产能达 70,000 辆,产品出口至 40 多个国家和地区。红岩不断更新升级自己的重型卡车技术,包括使用新能源和智能驾驶系统。
该公司致力于打造能够满足客户各类需求的高品质产品,并提供经验丰富的技术支持工程师和销售技术人员,及时准确地帮助客户处理出现的问题。为了让潜在客户相信产品的质量,红岩申请并通过了 ISO 9001:2000 国际标准认证。
尽管该公司不断对卡车进行改良升级,但关于车辆通过噪声 (PBN) 的新法规要求它生产更静音的车辆。这就需要公司在产品研发阶段开展深度测试,而在此之前,红岩的这项工作大部分是外包的。为了确保其车辆能够满足新的 PBN 法规要求,同时控制开发成本,公司决定对产品进行内部测试和验证。
此外,公司还面临着满足客户定制和驾乘舒适性需求的问题。这就意味着公司需要并行开发多种车型,但由于设备数量不够,无力对每一款产品进行开发测试。由于测试通常使用物理样车,而且很少有备用车型,任何产品损坏都会导致测试中断,延误车型开发周期,导致车辆品质不佳,影响车型上市,从而造成昂贵代价。
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=843&q=60)
为克服这些挑战,红岩与上海纵坤汽车电子有限公司(上海纵坤)进行了接洽。上海纵坤是西门子的 Expert Partner 合作伙伴,获得了 Simcenter™ 软件测试解决方案的专业化认证。Simcenter™ 是西门子旗下综合性和集成式软件、硬件和服务 Siemens Xcelerator 产品组合的重要组成部分。西门子充分肯定合作伙伴在某一西门子产品或目标行业中展现出的专业知识和技术能力。这些合作伙伴也因为在业务活动中彰显了自己卓越的商业敏锐性和技术先进性,得到了客户和西门子的信赖和认可。
上海纵坤一直专注于汽车行业的仿真测试,尤其是在声音工程方面。上海纵坤经过调研确定了红岩需要改进之处,指导红岩在其研发流程中实施了 Simcenter Testlab™ 软件并进行了优化配置,以满足其对噪声、振动和声振粗糙度 (NVH) 的测试要求。
红岩 NVH 测试经理林瀚章表示,“上海纵坤拥有国际汽车行业的咨询和实施经验,更及时分享项目经验,帮助团队加速研发”。
借助 Simcenter 测试解决方案,红岩得以在物理样车之外使用仿真技术进行测试,从而提高了开发流程效率。上海纵坤还建议红岩使用 Teamcenter® 软件,实现各部门间 Simcenter Testlab 数据共享。这意味着红岩能够重复利用这样测试数据,进行参考对比。此外,数据重用还有助于提升红岩工程师的测试能力和测试效率,帮助公司节省试验成本。
林瀚章补充道:“我们跟西门子合作多年,西门子给我们提供了可靠的软硬件产品和优质的售后服务”。
上海纵坤还提供完善的售后服务,每周或根据需要随时与红岩保持积极沟通。上海纵坤利用 Simcenter Testlab 就现有设备和待购设备的兼容性提出了建议,并提供了汽车领域其他公司数字化转型情况的行业洞察。
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=843&q=60)
得益于 Simcenter Testlab 和 Teamcenter 的协同作用,红岩取得了可喜的成果。借助仿真测试,公司大幅减少了研发和测试时间,每年可节省成本 5%,单次测试周期缩短了两天。该软件使用简便易用,帮助公司有效提升了车辆的 NVH 竞争力。它还帮助红岩达到了所有的法规指标,包括 PBN 要求,将车辆的 PBN 值降低了 2 - 3 分贝。
红岩十分珍视与西门子和上海纵坤的合作关系。林瀚章感慨道:“我们相信西门子,因为西门子专业,务实。”上汽红岩采购总监麻旭瑜补充说:“我们将继续和西门子合作,推动产品向更好的性能方向发展。”该公司正在考虑今后实施更多西门子软件,而且目前正在研究如何利用 Simcenter Amesim™ 软件加速开发流程。
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=843&q=60)
我们相信西门子,因为西门子专业,务实。