Siemens Digital Industries Software 解决方案赋能 Proform 更好地按时完成任务,并显著增加工作成效

Proform 成立于 1967 年,起初专营冷成型管材,但很快就精通所有类型的不锈钢和镍合金折弯。如今,公司的经销商网络覆盖 40 多个国家,销售额超过 2800 万欧元,其中 60% 以上用于出口。
在 20 年的时间里,工作负载增加了 20 倍。
Proform 成立于 1967 年,位于法国里昂西南部,起初专营冷成型管材,但很快就精通所有类型的不锈钢和镍合金折弯。
如今,Proform 是致力于制造复杂管状零件的市场主要参与者,并参与了许多行业,包括化工、纸浆和造纸、食品和饮料、制药、航空航天和汽车。
Proform 的专有技术包括冷弯、端部成型、液压成型、压接和焊接。
它们使用多种材料,包括钢、不锈钢、铜、铝、镍合金和钛。管件的直径在 4 到 406.4 毫米 (mm) 之间变化。
Proform 拥有 210 名员工和占地 40,000 平方米的厂房,年收入为 2800 万欧元,其中 60% 以上来自出口。它拥有覆盖 40 多个国家的经销商网络。

1994 年,公司习惯在墙上完成日程安排。1999 年,Proform 采用 Excel 电子表格软件进行调度,但很快就无法满足公司发展需求。
由于生产的零件类型——从定制和单件到大规模生产,涉及成品数量众多(涉及 7,000 种,包括 1,000 种定制),使用的材料多种多样,限制各不相同,因此公司别无选择,只能设置专用的调度工具。
尽管公司几乎不需要有关软件的宣传说服,但以下数据使 Proform 确信自身需要真正的调度工具功能:公司曾经有过 1,500 个连续工作订单、5,000 个计划中的工序和 12 个生产区域,其中包括 260 个工作中心。因此,该项目于 2005 年正式启动,所选的信息技术(IT)架构描述如下:
无限容量计划、物料清单(BOM)和工艺路线在企业资源规划(ERP)系统中进行管理。工单被传递给 Preactor APS,后者用于与其他两个系统进行通信:制造执行系统(MES)根据车间的作业进度状态更新计划,以及计算机化维护管理系统(CMMS),该系统传递维护操作请求。
销售部门还依靠 Preactor APS 进行模拟和计划预计订单,以便他们能够承受负载和对持续订单的影响。
此外,工程部门使用 Preactor APS 来安排生产。事实上,由于 Proform 生产大量定制零件,公司选择开发自己的工具和机器。
客户订购定制零件时,向客户承诺的期限考虑了工具/机器制造的期限,并将制造纳入计划。
“在 20 年的时间里,工作负载增加了 20 倍,”布雷雄说。
“过去,计划部门有三个人负责 30 个工作中心,每天 8 小时运行,而现在,该部门只有一个人负责 260 个工作中心,每天 24 小时运行。”
因此,企业得以:
“我们对 Preactor APS 充满信心,”布雷雄说。“当规划部门在内部或通过销售部门向客户宣布截止日期时,我们知道可以遵守日期要求”
“我们还将计划摘录发送给我们的一些供应商,让他们更好地了解我们的材料需求。”
过去,规划部门需要三个人负责处理 30 个工作中心,每天运行 8 小时,而现在该部门只需一个人负责处理 260 个每天 24 小时运行的工作中心。