案例分析

实现内部测试,显著降低成本

国电南瑞科技使用 Simcenter 进行基于仿真的测试,时间节省了 80%

实现内部测试,显著降低成本

国电南瑞科技股份有限公司

国电南瑞科技股份有限公司是中国领先的电力和自动化技术解决方案供应商,其业务涵盖电力系统自动化、智能电网、可再生能源、铁路自动化、工业控制、节能环保、电厂辅助设备技术等领域。

http://www.naritech.cn/

总部:
南京, China
产品:
Simcenter 3D software
工业板块:
电子行业, 半导体器件

分享

上海坤道提供了我们产品测试中急需的工装和夹具等部件,比较完美解决了测试过程中的细节问题。
胡小刚, 可靠性工程师, 国电南瑞

Introduction

国电南瑞科技股份有限公司秉承“创新驱动、质量为本、客户至上、合作共赢”的发展理念和“努力超越、追求卓越”的企业精神。国电南瑞主要担负电力电子行业大功率 IGBT 模块的生产、加工和制造业务。相对而言,这类模块对于中国制造行业还是一个有待未开发的创新性领域,对产品的功率、电流和电压具有很高的要求。此外,这些模块必须性能可靠,具有较高的散热能力。这就需要严格把控电路设计、工艺制造等设计细节,往往也因此导致设计过程进展缓慢、推高了产品成本。

明确业务目标

作为行业新秀,国电南瑞的 IGBT 模块开发设施流程缺乏内部测试所需的高级软件和硬件,因而不得不将研发过程中的所有测试外包给第三方公司。为了促进业务发展,国电南瑞确定了三个关键目标:通过提高设计效率缩短产品开发时间、提高产品可靠性和减少试错成本。

该公司与上海坤道信息技术有限公司(上海坤道)有着长期的合作关系。上海坤道是西门子的 Expert Partner 合作伙伴,拥有 Simcenter™ Micred™ Quality Tester 软件的专业化认证,该软件是西门子旗下综合性和集成式软件、硬件和服务 Siemens Xcelerator 产品组合的一部分。西门子充分肯定合作伙伴在西门子解决方案或所属行业中体现出的广博专业知识和强大技术能力。西门子 Expert Partner 合作伙伴也彰显了他们卓越的商业敏锐性和技术先进性,从而得到了客户和西门子的信赖和认可。

作为西门子 Expert Partner 合作伙伴,上海坤道邀请国电南瑞参加相关的技术研讨会,向他们介绍 Simcenter Micred 等数字化解决方案,并探讨国内外的相关应用案例。这些研讨会也经常邀请西门子专家出席并分享他们的软件专业知识。在全面了解 Simcenter Micred 的强大功能后,国电南瑞选择上海坤道作为合作伙伴来帮助自己实现业务目标。

A person is standing in front of a computer screen with a blurry background, possibly working on a project.

在开发流程中实施 Simcenter Micred

上海坤道建议国电南瑞实施引进 Simcenter Micred测试产品,从而实现内部测试,降低设计成本并缩短开发时间。Simcenter Micred 功率循环和热测试平台可帮助用户量化分析所有半导体器件随着热量累积而发生的老化和降级热可靠性问题和风险。上海坤道还针对国电南瑞的具体需求提供了包括工装夹具和测试台在内的的二次定制开发。

国电南瑞可靠性工程师胡小刚表示:“功率循环热测试系统设计的非常方便,一体式高度集成化的系统,便于我们不需要再外连各个子系统。”“主系统的功能非常强大,通过其内置的软件界面设置,可以达到不同工况条件的测试要求。同时上海坤道公司凭借自己的定制化经验和能力,提供了我们产品测试中急需的工装和夹具等部件,比较完美解决了测试过程中的细节问题。

此外,上海坤道还提供了前期的操作培训,将其IGBT模块产品在Simcenter Micred测试设备中进行功率循环、老化试验和热阻测试。在日常实际测试过程中,上海坤道还提供了持续提供远程技术支持和服务。

对国电南瑞来说,Simcenter Micred 是一款难得的测试“利器”,它使用全面数字孪生技术进行测试,从而减少了制作开发昂贵测试产品的需求。此前,国电南瑞一贯采取试错法。如今,他们利用数字孪生技术,可以测试各种工况条件下的产品性能,分析问题的根源,并在实际投产前进行必要的更改和修正。

国电南瑞的部门经理董长城表示:“西门子的功率循环热测试具有独特的优势,可以在 IGBT 模块功率循环的同时测试产品的各层热阻,这样我们在正向设计研发同时,可以获得大量的实验数据。总结在不同功率循环阶段,产品的热阻变化趋势,有利于我们能更好地掌握产品的可靠性和热学特性,避免设计缺陷。”

A man in a suit is standing in front of a large screen displaying a graph.

Simcenter Micred 帮助国电南瑞提高产品散热能力

国电南瑞在研发流程中实施通过引进Simcenter Micred 测试设备取得了可喜的成果。他们使用数字孪生技术开展测试工作,将设计开发时间节省了 80%,设计成本降低了近 50%,

产品散热能力提高了 30%,使用寿命延长了 20%,从而大幅提升了产品质量。正是得益于这些成果,国电南瑞在行业始终保持着强劲的竞争力。

国电南瑞副总经理吕红宏水表示:“通过引进 Simcenter Micred 功率循环热测试系统,帮助我们建立起科学精准的可靠性测试验证平台,精确有效的对我司研制的电力电子 IGBT 模块产品做到了定性和定量的准确测试分析工作,极大提升了我们产品的可靠性。”

随着生产日趋顺利,国电南瑞正在不断扩大其测试能力,引进更多的测试设备,以期实现更大规模的生产产品量产。

A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue line.
西门子的功率循环热测试具有独特的优势,可以在 IGBT 模块功率循环的同时测试产品的各层热阻,这样我们在正向设计研发同时,可以获得大量的实验数据。
董长城, 部门经理, 国电南瑞