案例分析

通过仿真优化开发过程

Groupe SEB 使用 Siemens Xcelerator 产品组合制定数字化战略并提高效率

通过仿真优化开发过程

Groupe SEB

作为小型家用设备的世界标杆,Groupe SEB 所运营的品牌组合独树一帜,囊括 31 个高端品牌,包括 Tefal、Seb、Rowenta、Moulinex、Krups、Lagostina、All-Clad、WMF、Emsa、苏泊尔,均通过多元零售进行营销。该集团每年销售超过 3.6 亿件产品,部署了专注于创新、国际发展、竞争力和客户服务的长期战略。

https://www.groupeseb.com/en

总部:
Écully, France
产品:
Simcenter Amesim software, Simcenter FLOEFD software, Teamcenter Integration for Solid Edge
工业板块:
消费品和零售行业

分享

在消费者做决定时,能否在他们的厨房中看到并进行产品仿真是一个关键因素。
奥利维尔·佩勒林 (Olivier Pellerin), IT 创新经理, Groupe SEB

改革人们生活方式的技术

作为小型家用设备的世界标杆,Groupe SEB 经营着 31 个高端品牌,包括 Tefal、Seb、Rowenta、Moulinex、Krups、Lagostina、All-Clad、WMF、Emsa、苏泊尔,均通过多元零售进行营销。Groupe SEB 的业务分部在 150 多个国家/地区,每年销售超过 3.6 亿件产品,部署了专注于创新、国际发展、竞争力和客户服务的长期战略。该集团 2020 年的销售额高达 69.4 亿欧元,其使命是让消费者的生活更轻松、更愉快,同时为改善世界各地的生活做出贡献。Groupe SEB 的创新流程经理伊曼纽尔·佩雷斯 (Emmanuel Peres) 表示:“创新是集团的基因。我们的创新社区中有 1500 多名人员,他们将消费者需求转化为规格、流程并最终转化为创新。例如,某个消费者可能想要一种具有特殊功能的厨房电器,但相关技术还未成熟。了解他们想要什么有助于我们朝着正确的方向努力。”

Groupe SEB 的 IT 创新经理奥利维尔·佩勒林负责寻找技术和工具来支持其流程中的研发 (R&D)、工业化和实践工作。他寻找数据管理解决方案,研究整个产品开发流程中使用的工具——从用于研发的设计软件到仿真,包括计算流体力学 (CFD)、有限元分析 (FEA) 和声学。正确的工具组合将支持他们现在和未来的创新流程。

佩勒林解释说:“我们在 Groupe SEB 遵循 5 个‘正确’的原则,将所有信息存放在正确的位置,以便我们在需要时可以找到。”这个原则有助于打造有组织、高效和可持续的流程和工作场所。“我经常谈论 5 个‘正确’,就是在正确的位置、正确的时间,由正确的人在正确的阶段放置正确的信息。”

基于云的 Teamcenter® 产品生命周期管理 (PLM) 软件是 Siemens Digital Industries Software 旗下综合性、集成式软件和服务 Siemens Xcelerator 产品组合的一部分,使他们的团队能够使用相同的方法及时找到需要的信息和流程。

佩雷斯补充说:“您可以看看我们的产品组合,从烹饪用具到小型家用设备,它们都遵循相同的流程。当然,我们会调整流程,但根本的理念是,如果您在巴西工作,需要信息时,可以轻松访问法国的项目。因此,在我们的系统中提供此功能对我们来说非常重要。”

改革人们生活方式的技术
改革人们生活方式的技术

实现工作方式创新变革的技术

随着人们期望更多功能,产品变得更加复杂,Groupe SEB 的应对方式是利用数字化来实施工业 4.0 方法。他们努力创建一个全面的产品数字孪生,让参与该项目的每个人都可以访问。Siemens Xcelerator 的多样化工具组合与 Teamcenter PLM 相结合便能实现这一目标。该产品组合通过基于云的分析支持闭环反馈系统,使 Groupe SEB 能够利用跨领域工程、虚拟验证以及持续的产品和流程改进。他们产品的数字孪生能够捕捉完整的设计意图,可用于整个产品生命周期,包括销售和营销。因此,开发和营销产品所用的虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 技术就是执行数字化战略过程中的自然过渡。

佩雷斯表示:“我们在产品上使用 VR 和 AR,因为三维模型和西门子工具关联在一起,我们可以开发产品并使用这个技术进行产品演示。”

他们对使用 AR 来改进销售流程并提高消费者信心进行了探索。佩勒林解释说:“我们使用 NX 和 Solid Edge 创建了三维模型,想看看是否可以通过基于这些模型的 AR 来增添价值,通过支持他们在消费者的厨房中展示电器来帮助他们进行营销。举例来说,如果您下载免费的 WMF 专业咖啡机应用程序 (WMF PhotoSimu),则可以在所需位置展示咖啡机。在消费者做决定时,能否在他们的厨房中看到并进行产品仿真是一个关键因素。例如,在空间有限的日本,能够在厨房看到产品仿真就非常有价值。”

佩雷斯补充说:“我们的开发工作也是如此。例如,当我们开发一个新产品时,我们希望看到它的尺寸。我们想了解它是否适合欧洲厨房或日本单间公寓。在开发过程中,我们可以询问潜在用户产品是否适合放置在他们家中的相应位置。”

佩勒林继续说道:“当有人问我有关 AR 或 VR 的问题时,第一个问题会是投资回报情况如何?而我觉得这不是为了省钱,也不是为了争取时间,而是为了避免浪费时间。例如,当营销团队需要一个新模型时,我们会花时间创建模型并将其发送给零售商。零售商收到模型后,他们可能会反馈说这不符合他们的期望。而借助 AR 和 VR,您可以准备模型并发送给他们,然后快速迭代出他们想要的模型。我们以前必须构建很多不同的样品或模型,现在我们能够避免这方便的支出。”

他们甚至重复使用他们的 NX™ 软件和 Solid Edge® 软件三维模型来创建用于包装渲染的图像。

实现工作方式创新变革的技术

仿真驱动型设计

Groupe SEB 还在其产品开发流程中使用仿真。

佩勒林表示:“10 年前,我们使用仿真来获得结果。现在,我们使用仿真来帮助我们进行设计。”

在研究方面,他们使用仿真来验证新功能、营销要求和产品性能。例如,CFD 仿真可用于验证产品的特性是否与其营销工作相符。

在开发方面,他们使用仿真来验证美学设计、功能和营销要求是否匹配。例如,如果在美学设计中更改了新吹风机喷嘴的形状,可能会影响气流并使头发过热。他们在创建美学设计后使用流体软件来确认性能可以接受,并且气流不会受到设计更改的负面影响。佩勒林表示:“我们主要将 Simcenter FLOEFD 用于 CFD 仿真,因为它与我们的两种设计软件工具都是关联的。无论我们使用哪种设计软件都可以。如果是真空吸尘器这样的复杂产品,我们就使用 NX 和 Simcenter FLOEFD。如果是水壶,我们就使用 Solid Edge 和 Simcenter FLOEFD。所以,这个软件对我们非常有用。”

Simcenter™ FLOEFD™ 软件用于 Siemens Xcelerator 产品组合中的预测仿真和测试应用程序。Siemens Xcelerator 允许电气、机械和软件等传统独立工程领域以数字化方式协同工作。由于零件是使用 Solid Edge 创建的,因此打开 NX 装配时所有内容都会更新。

Groupe SEB 研究团队还使用 Simcenter™ Amesim™ 软件来准备新功能的性能和规格。

佩勒林解释说:“Simcenter 确实对我们大有帮助,因为在大多数情况下,当您从事研究或开发时,两个团队之间会进行数据传输。这些仿真帮助我们确保设计能够满足规格。然后,将项目传递给开发团队会变得更加容易。”

仿真驱动型设计

敏捷性和效率对盈利至关重要

与西门子合作的独特优势之一是其 Siemens Xcelerator 产品组合提供范围广泛的解决方案。它为集成团队提供项目和数据管理、仿真、测试和可访问性。设计人员可以在同一系统上的 NX 和 Solid Edge 中使用数字孪生模型。让参与项目的每个人都可以使用工具,团队的敏捷性和效率才能提高。

佩勒林解释说:“当我们开始开发新产品时,我们能够将 NX 和 Solid Edge 组件与 Teamcenter 关联起来。我可以从 Solid Edge 或 NX 创建一个新装配并添加一个螺钉。然后,我可以使用 NX 或 Solid Edge 对该装配进行操作。这两款软件的工作方式相同,能够创建和修改装配,并将所有组件放在一起。由于零件是使用 Solid Edge 创建的,因此打开装配时所有内容都会更新。”

使用 Teamcenter 的一个优势是,项目团队可以将来自产品开发所需外部软件的数据包含在其中。例如,Groupe SEB 几年前收购了一家独立自主开发软件的新公司。他们不必将数据从外部软件转换到 Solid Edge 或 NX,只需将其添加到 Teamcenter 中,然后整个团队就都可以访问这些数据了。

佩勒林表示:“在进行修改时,我们在 Solid Edge 内部取得外部组件的所有权。如果设计师不执行特殊任务,新修订版将成为 Solid Edge 组件。所以它对我们非常有用。”

他们的目标包括通过关联需求、功能、营销规格、实验室测试和实验室结果来提高效率,借助 Polarion® 软件使所有现有信息可重复用于未来的项目。佩雷斯解释说:“我们正在为我们的产品添加更多软件,正在研究如何将 Polarion 用于我们的软件规格。目前在用 Polarion 获取专业咖啡机的产品规格,但这只是其中一个用途。我们也在思考如何改进我们自己的软件开发。”

数字孪生融合了数字世界和现实世界,模糊了工程领域和流程领域之间的界限。它使产品设计公司和制造公司能够实现完整的数字化转型。使用西门子广泛的解决方案组合,Groupe SEB 可以满足消费者当前的需求,并调整其产品以满足消费者未来的需求。Groupe SE 认为快速创新的秘诀在于,在正确的地点和时间拥有可访问的正确工具。

敏捷性和效率对盈利至关重要
而借助 AR 和 VR,您可以准备模型并发送给他们,然后快速迭代出他们想要的模型。我们以前必须构建很多样品或模型,现在我们能够避免这方便的支出。
奥利维尔·佩勒林 (Olivier Pellerin), IT 创新经理, Groupe SEB