案例分析

全球电子合同制造商再加工时间至少缩减 96%

ESCATEC 使用 Valor 创建全面数字孪生并通过缩短新产品导入时间而加快上市

ESCATEC

ESCATEC 成立于 1984 年,可为全世界大量行业客户群提供电子产品设计、开发和制造解决方案。

https://www.escatec.com/en

总部:
槟城, Malaysia
产品:
PLM XML
工业板块:
电子行业, 半导体器件

分享

Valor 帮助我们摆脱了试错再重新设计的标准行业惯例
黄汉良 (Wong Hon Leong), 首席运营官, ESCATEC

积极拥抱数字孪生的价值

ESCATEC 是一家跨国电子制造服务 (EMS) 提供商,为全球庞大的行业客户群提供电子产品设计、开发和制造解决方案。 ESCATEC 总部位于马来西亚槟城,在马来西亚新山、瑞士赫尔布鲁格、英国拉特沃思、捷克共和国霍穆托夫和保加利亚普罗夫迪夫设有制造中心。位于瑞士的工厂还设有一个研发 (R&D) 中心。

为了迎合行业高混合度、小批量生产的趋势,ESCATEC 面临着支持更快导入新产品的挑战。

ESCATEC 首席运营官 (COO) Wong Hon Leong 解释道:“在推出 Valor 软件之前,我们遵循标准的行业试错方法,即客户提供设计,我们制作原型并进行试生产。然后我们通知客户任何设计、组件或制造工艺问题。在许多情况下,需要重新设计,从而延长我们的周转时间、增加项目成本并扰乱客户计划。”

评估 Valor™ 软件这一 Siemens Digital Industries Software 推出的全面、集成式软件和服务产品组合 Siemens Xcelerator 的组成部分时,ESCATEC 实现了全面数字孪生的价值,即开始生产之前根据设计对产品和工艺进行仿真。仿真赋能提前发现设计缺陷,因此可以更快、成本更低地进行纠正。鉴于时间和成本的节约,ESCATEC 最终决定在瑞士工厂部署 Valor Process Preparation 软件这一西门子可制造性设计软件。

A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue line.

Valor 解决方案

Valor Process Preparation 由 ESCATEC 瑞士工程部门整合到工艺流之中,实现了周转时间的缩减、成本节约和更高的客户满意度。见证到这些收益之后,公司管理层于 2020 年决定在马来西亚槟城工厂启用 Valor Process Preparation。

ESCATEC 使用 Valor Process Preparation 规划表面封装技术 (SMT) 和通孔技术 (THT) 组装过程。收到客户的初始设计之后,ESCATEC 使用 Valor 软件进行多项工作,包括分析设计和评估其在达到客户目标方面的适用性和有效性、确定所需元器件是否适合印刷电路板 (PCB)、评估设计的可制造性并优化设计和组装过程以实现成本效益。

“Valor Process Preparation 使 ESCATEC 能够在早期阶段快速检测潜在的设计和制造问题,”生产部门 Martin Mündlein 说道 ESCATEC 的工程经理。 “这一功能显着缩短了新产品推出的周转时间,为 ESCATEC 和客户在时间、成本和质量方面带来了真正的收益。”

“以前,如果初始设计未达到预期,可能需要六到八周的时间来调整设计、重新排列组件并测试制造工艺,”Wong 说。 “相比之下,Valor 可以在一天之内发现并纠正潜在问题。”

“Valor 帮助我们摆脱了试错再重新设计的标准行业惯例。”

同样重要的是,ESCATEC 还能够使用 Valor Process Preparation 在任何地方准备实施制造工艺、工程和数据,实现企业在不同机器供应商和制造场所之间移动生产的灵活性。

“Valor Process Preparation 和 Valor Parts Library 使我们在瑞士和马来西亚的工厂能够轻松分享专业知识、知识和经验,”Wong 说。

“ESCATEC 广泛服务于多种市场。Valor 软件帮助我们在汽车、工业和医疗器械这些质量和可靠性要求极高的行业脱颖而出。”

A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue background.

成果

ESCATEC 赞许 Valor Process Preparation 在缩短新产品导入时间、实现成本节约、提高质量和客户满意度、助力更快将产品推向市场方面的关键作用。

Wong 认为,在向潜在新客户展示其业务时,ESCATEC 使用 Valor 软件是一个重要的卖点:“Valor Process Preparation 是我们的质量证书。”

Person in protective gear working with electronic components on a circuit board in a clean room environment

未来规划

ESCATEC 槟城工厂将实施更多 Valor 模块:SMT 生产线编程、样板数据生成和测试工程。ESCATEC 计划将 Valor Process Preparation 引入马来西亚新山的另外两套生产设备。

2021 年五月,ESCATEC 收购了 JJS Manufacturing,该公司总部位于英国并在英国和捷克共和国均设有制造工厂。他们计划未来在这两家工厂也实施 Valor Process Preparation。

A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue line.
Valor Process Preparation 是我们的质量凭证。
黄汉良 (Wong Hon Leong), 首席运营官, ESCATEC