案例分析

利用产品变体简化风力涡轮机开发

ENERCON 使用 Teamcenter 将变体数据整合到一个多学科平台中

ENERCON

ENERCON 投身于风电行业已有超过 35 年的历史,始终致力于开发、生产、安装和维护风力涡轮机。

https://www.enercon.de

总部:
奥里希, Germany
产品:
Teamcenter Software
工业板块:
能源与公共事业

分享

Teamcenter 产品配置器是我们全球 PLM 战略的重要组成部分。通过在整个产品生命周期中利用单一数据源获取多学科产品配置数据,ENERCON 将始终处于风能行业技术进步的前沿。
塞巴斯蒂安·海因策尔 (Sebastian Heinzel), 产品负责人,资深 PLM 顾问, ENERCON

适应风电行业的动态变化

风电行业以其独特的挑战而与众不同,包括动态的市场条件、技术进步和日益增长的客户定制需求。ENERCON 投身于风电行业已有超过 35 年的历史,始终致力于开发、生产、安装和维护风力涡轮机。为了进一步简化其运营并加强变体管理,ENERCON 与 Siemens Digital Industries Software 合作并采用了 Teamcenter®软件,特别是 Teamcenter 产品配置器。Teamcenter 是 Siemens Xcelerator 这一软硬件和服务业务平台的一部分。

ENERCON 希望能够简化制造运营并加强风力涡轮机的开发。在高度复杂且瞬息万变的行业中,该公司面临着众多挑战,包括需要定制、缩短交货时间、确保使用新的产品配置以及集成计算机辅助设计 (CAD) 系统。通过实施西门子的解决方案,该公司显著改善了流程效率、协同和上市时间,同时还实现了其物料清单 (BOM) 管理的一致性并扩展了其在未来增长的能力。

A white wind turbine with long blades is set against a dark green background, with clouds or mist near the bottom.

版权所有© ENERCON

管理产品复杂性的新方法

多年来,ENERCON 面临着诸多业务挑战,包括管理高度复杂的产品线、满足客户定制需求、缩短从订单到报价的交付时间、确保利益相关者使用有效和新的产品配置,以及解决当前 SAP 系统无法支持数字孪生验证的局限性。

ENERCON 意识到需要对其产品变体管理方法进行现代化改造。2018 年,该公司开始寻找一种解决方案,以求在其设计 BOM (DBOM)、工程 BOM (EBOM) 和制造 BOM (MBOM) 之间整合一个通用的产品配置定义作为其整个价值链可靠的单一数据源。实施 Teamcenter 产品配置器后,ENERCON 能够将 BOM 中的变体数据汇集在一起,并从整体的价值链视角考虑问题。这项工作与 ENERCON 新近的 E-175 EP5 风力涡轮机开发项目相吻合。该涡轮机的转子直径之大在当前的陆上涡轮机中寥寥可数。ENERCON 计划继续采用这种变体管理方法来开发新的升级版涡轮机,E-175 EP5 E2。

通过利用 Teamcenter 产品配置器,ENERCON 获得了有效且可制造的产品配置。ENERCON 利用这些功能在开发过程早期配置其产品,而无需在其企业资源规划 (ERP) 系统中进行下游配置更改。通过访问 Teamcenter 中富有价值的数据,ENERCON 的工程师可以轻松验证不同配置的可行性,确保所有组合都是有效和可制造的。

配置管理将成为改进公司工程更改管理流程的重要组成部分。ENERCON 计划将其运营模式从按库存生产和按订单设计的方法转变为 CTO+E 方法。该模式提高了业务模型的可重复性和重用性,同时仍可支持客户定制。这样 ENERCON 能够加强对快速更改的控制,例如健康和安全执行 (HSE) 事项、供应商中断、零件废弃和缺失等。
通过实施 CTO+E 方法,企业可以随时向两个版本包之间的任意产品变体应用更改。该工程更改管理流程具有通用的变体主干。通过使用该流程,ENERCON 将能够快速调整其 BOM 和制造流程,而不会危及其工厂的供应链管理流程。

“使用 Teamcenter 产品配置器将帮助我们实施 CTO+E 方法,推动 ENERCON 转型为项目驱动型公司,”ENERCON 的 PLM 管理主管马丁·戈杰斯表示。

A white wind turbine is visible in an open landscape of fields, with people inside it.

版权所有© ENERCON

使用 Teamcenter 改善协同和沟通

通过使用 Teamcenter 产品配置器作为数字化配置器,ENERCON 改进了开发生命周期中利益相关者之间的沟通和协同。通过使用共同的变体信息源,每个参与者都可以及时访问准确的数据,避免出现混淆和差异。这简化了协同,提高了效率,并降低了因配置数据过时或不正确而出错的风险。

实施 Teamcenter 产品配置器为 ENERCON 带来了显著的成果,帮助他们简化了内部流程。ENERCON 成功在各学科之间使用了通用配置器,打破了孤岛并提高了流程效率。

ENERCON 正在使用 Teamcenter 产品配置器来提供数字化配置器并将其用作通用的变体信息源。这促进了利益相关者之间的无缝沟通和协同。

“通过了解需要调整的产品参数,ENERCON 能够加快响应客户订单,缩短交货时间并提高客户满意度,”ENERCON 资深 PLM 顾问塞巴斯蒂安·海因策尔说。

通过在 Teamcenter 产品配置器中使用预定义的规则和约束,ENERCON 能够更高效、及时地部署新功能和实施更改。ENERCON 仍在努力开发 E-175 EP5 风力涡轮机,但该公司已经显著缩短了开发时间。此外,通过整合变体管理,该公司简化了价值链,确保了产品数据的一致性。

People in safety gear are near a red crane hoisting objects, including a white cylinder, in grass near trees and a road.

版权所有© ENERCON

继续优化制造流程

展望未来,ENERCON 计划进一步利用西门子的 MBOM、SBOM 和数字化制造解决方案。通过扩大对西门子解决方案的使用,ENERCON 期望能够增强其制造流程,提高可维护性,并始终处于风能行业技术进步的前沿。“我们正在努力培训以学习一切有关 Teamcenter 产品配置器的知识,以便充分利用它的所有功能,”ENERCON 的 PLM 资深顾问塞巴斯蒂安·海因策尔说。

ENERCON 正处于 PLM 项目的概念阶段,并将通过该计划把工程 BOM 和制造 BOM 配置管理纳入 Teamcenter 中。这将帮助他们部署在汽车和航空航天工业中广为人知且高度复杂的离散制造流程。在 Teamcenter 的帮助下,ENERCON 的目标是在制造之前提前 36 个月进行预先规划,并达成调度协议以告知供应商早期需求。
这样,他们将能够在所有平台、工厂、系统和流程(包括预先规划)中对产品变体进行全面更改。集成式 PLM 配置管理解决方案还有助于确保稳定的大批量生产,在避免生产线停工的同时避免使用过时的材料或积累大量的零件库存。

实施 Teamcenter 产品配置器将对 ENERCON 的风力涡轮机开发流程和制造运营产生变革性影响。他们将多元化的产品组合整合到一个平台中,从而能够处理更复杂的变体。在 Teamcenter 产品配置器的帮助下,ENERCON 距离从设计中心型方法转向零件中心型方法更近了一步。

借助这些成果,ENERCON 能够在这一快速发展的行业中持续取得成功并承担新的项目。ENERCON 期待继续利用 Teamcenter 开发将于 2026 年上市的 E-175 EP5 E2 风力涡轮机以及其他未来的新一代产品。

A wind turbine with blades and a circular gray hub is visible over brown and green fields beneath a clear blue sky.

版权所有© ENERCON

使用 Teamcenter 产品配置器将帮助我们实施 CTO+E 方法,推动 ENERCON 转型为项目驱动型公司。
马丁·戈杰斯 (Martin Gorges), PLM 管理主管, ENERCON