EIGSA 将客户响应时间缩短了 20%
Equipos Industriales del Golfo SA 设计、制造和维护用于石油和发电行业的设备,包括涡轮机的燃气调节套件、气体测量套件、气体分离器套件以及冷却和加热套件。
起初我们只有一个 Solid Edge 许可证,现在我们有 14 个许可证。我们还购买了 NX 和 NX Nastran 解决方案;通过这些解决方案,我们成功地将工程开发的周期时间缩短了 60%。
Equipos Industriales del Golfo, S.A. (EIGSA) 是一家墨西哥公司,致力于设计、制造、维护和安装压力容器、热交换器、空气冷却器和气体分离器。该公司成立于 1988 年,主要专注于空气冷却器和热交换器等工艺设备的维修。1996 年,EIGSA 扩大了业务范围,包括热学和机械设计、详细设计和设备的完整制造。
EIGSA 的愿景是保持墨西哥能源行业工艺设备设计和供应的领先地位,利用研发以具有竞争力的价格提供技术先进的解决方案。该公司的主要客户是国有石油公司墨西哥石油公司 (PEMEX) 和国有电力公司联邦电力公司 (CFE)。EIGSA 与 PEMEX 在公司的所有业务部门合作,包括石化、炼油、勘探和生产以及二次石化产品。在过去五年中,EIGSA 更加专注于勘探和生产,特别是海上石油设施中使用的工艺设备。
EIGSA 还为主要的石油、天然气和工艺工程、采购和施工 (EPC) 公司提供设备和服务,包括 ICA Flour、McDermott、Cameron、Schlumberger、Cotemar、Avanza 和 Demar。
随着公司业务的扩展,EIGSA 寻求提高效率并缩短其专用工艺设备的设计、采购和建造的周期时间。目标是减少制造中的错误并缩短客户响应时间。EIGSA 首席运营官杰拉尔多·埃斯皮诺萨·布拉沃 (Gerardo Espinosa Bravo) 解释说:“缩短响应时间非常重要,因为公共部门的技术和商业报价受收购、租赁和服务法律的约束,因此完成时间非常有限。”
为了实现其目标,EIGSA 开始寻找用于设计、分析和制造的先进技术解决方案。在对多家供应商的产品进行比较后,EIGSA 选择了产品生命周期管理 (PLM) 专家 Siemens Digital Industries Software 作为其首选供应商。
EIGSA 决定与 Siemens Digital Industries Software 合作有几个原因。西门子提供一整套集成式解决方案,可解决从设计到制造的整个过程,并且应用程序具有可扩展性,使 EIGSA 能够优化其经济投资并根据项目需求扩展系统。此外,EIGSA 还重视西门子拥有并开发 Parasolid® 软件的事实,因为这是广泛使用的 3D 解决方案几何引擎。
EIGSA 首先在其设计工程组中实施了 Solid Edge® 软件,后来将该软件的使用扩展到详细的工程和制造。“起初我们只有一个 Solid Edge 许可证,现在我们有 14 个许可证,”埃斯皮诺萨·布拉沃说。“我们还购买了 NX 和 Simcenter Nastran 解决方案;通过这些解决方案,我们成功地将工程开发的周期时间缩短了 60%。”
Siemens Digital Industries 解决方案的某些功能在 EIGSA 的开发过程中发挥了重要作用。其中一个例子是焊接设计功能,它使工程师能够绘制焊接位置,同时考虑到焊接过程中涉及的材料和机器。焊接图有助于制造过程的可视化,还有助于质量经理制作质量记录所需的文档。
Siemens Digital Industries Software 解决方案包括先进的计算机辅助工程 (CAE) 工具。EIGSA 实施了有限元分析 (FEA) 仿真,以验证其设备设计的结构性能。分析和 3D 设计的使用有助于提高性能和质量,减少 EIGSA 对物理原型的依赖,并将客户响应时间缩短 20%。
除了提供解决方案和应用外,Siemens Digital Industries Software 还为所有 EIGSA 员工提供咨询和培训课程,使团队能够充分利用该平台提供的优势。通过培训,EIGSA 得以增加执行分析的时间,并开发一个持续改进的过程,从而大大节省了组件的成本,并大大减轻了设备的重量。
培训计划使 EIGSA 员工的职业发展受益匪浅,并通过前沿技术经验促进了更好的能力培养和新技能的掌握。
两年前,EIGSA 购买了一台先进的徕卡 3D 激光扫描仪,这是一种非常强大的工具,用于从物理设备中捕获数据。具体来说,扫描仪使公司能够快速获取数据点云,这些数据可用于简化设备、管道、结构和其他组件的建模。点云数据可以直接在 NX™ 软件中使用和编辑,用于产品开发。
EIGSA 是在工业设施中使用 3D 扫描工具的先驱。得益于在大型施工中使用带有扫描数据的 NX,公司能够根据现场要求设计和组装设备,并生成误差幅度为一毫米的施工计划。
借助 Siemens Digital Industries 解决方案,EIGSA 可以提供更好的服务,并更轻松地与客户交换信息。由于 Siemens Digital Industries Software 解决方案可以从业界最常用的其他程序中读取文件,因此 EIGSA 可以轻松执行有限元仿真、使用 3D 扫描技术、利用 3D 可视化以及执行其他任务以更好地为客户服务。
“借助 Siemens Digital Industries 解决方案,我们拥有最新的设计工具,可以为客户提供高性能解决方案,”埃斯皮诺萨·布拉沃说。“Siemens Digital Industries Software 解决方案帮助我们达到国际水平的最高质量标准。”