案例分析

设计出错概率降低 25%

卡拉罗集团使用 Capital Essentials 将功能测试时间缩短 50%...

设计出错概率降低 25%

卡拉罗集团

卡拉罗集团为从拖拉机到联合收割机之类的农业机械设计并制造解决方案。自建立车轴和变速器部门以来,卡拉罗集团已经成为世界领先农业机械制造商的重要合作伙伴。

http://www.carraro.com/

总部:
罗维戈, Italy
产品:
Capital E/E Insight, Capital Wiring Designer Essentials
工业板块:
重型装备行业

分享

通过使用 Capital Essentials 和这种新方法,我们可以消除错误、加快新产品上市时间并且相信客户不会浪费时间或工作效率来修理机械。
保罗·里盖蒂 (Paolo Righetti), 电气能力中心主管, Carraro Agritalia

改善农民的工作和生活质量

卡拉罗集团成立于 1932 年,宗旨是改善农民的工作和生活质量。企业为从拖拉机到联合收割机之类农业机器设计并制造解决方案。自建立车轴和变速器部门以来,卡拉罗集团已经成为世界领先农业机械制造商的重要合作伙伴。这一全球企业拥有九个制造工厂和超过 3,000 名员工。

此外,通过引进混合动力拖拉机模型和零影响电动传动箱产品生产线,卡拉罗集团开创了农业设备领域的新局面。由 11 位线束和电气工程师组成的企业精益团队每年大约可以创建 50 种线缆。

“如今,我们重点关注推土机、果园和葡萄园拖拉机的减排和尽量提高机器效率,”卡拉罗集团拖拉机业务部 Carraro Agritalia 电气能力中心主管保罗·里盖蒂说。“技术、创新和员工是我们的几大支柱,是助推我们成为世界领先齿轮和传动系统制造商的基础所在。”

Improving farmers’ work and quality of life

跟上生产加速节奏

2014 年,Carraro Agritalia 的快速发展让本就繁忙的研发 (R&D) 团队加速探寻新的工具来简化电气布线和线束设计。

里盖蒂说:“布线和线束设计对于 Carraro Agritalia 而言至关重要,因为它是我们制造车辆的核心”。但是,重型装备动力系统创建方面不断变化的设计需求却给主要仿真和分析工具带来挑战。为了适应不断增加的复杂软件驱动型产品功能和操作系统的需求,需要进行复杂软件验证和版本管理。

“我们现有的电气设计环境在我们刚刚起步时是足够的,”里盖蒂解释道。“但是,随着我们的团队不断扩大并开始接手更多项目,迅速而高效地追踪错误并排除故障就变得至关重要,而我们手头的工具却使这一切缓慢且复杂。”现有工具无法执行设计规则检查 (DRC),而这却是企业项目量产中关键的后续步骤。

Carraro Agritalia 研发团队需要一种能够集成线缆和线束设计的解决方案,这样数据就可以在整个开发流程中轻松传输并重用。团队还需要通过冗长的手动任务尽量减少错误并缩短零件指派所需的时间。自动生成定制报告的功能也必不可少。

“减少设计流程中的错误也同样至关重要,”里盖蒂说道。“加工错误可能大幅延迟生产,并且在继续加工之前需要大量耗时的手动修改。”延续到成品中的设计错误不可避免地会造成产品召回,影响品牌对于客户的信誉以及公司前景。“为了防止生产后出现故障,我们需要统一的来源数据管理系统以及在故障较易修复时尽早在设计流程早期进行测试和验证的方式,”里盖蒂解释道。

Keeping up with accelerated production

一次性实现正确的设计

发现 Siemens Digital Industries Software 解决方案合作伙伴 Har-Tech 并开展一系列售前活动之后,Carraro Agritalia 研发团队最终选择了 Capital™ Essentials 软件。他们使用此软件处理设计电路示意图和线束方面的需求以满足不断增加的拖拉机和农业机械种类需求,包括其混合动力拖拉机和电动传动箱产品生产线。尽管 Carraro Agritalia 也评估了其他解决方案,但 Capital Essentials 因其易用性和性价比脱颖而出。Capital Essentials 是 Siemens Xcelerator 这一软硬件和服务业务平台的一部分。

Capital Essentials 以强大、直观的功能,帮助线束设计师实现巨大的投资回报率 (ROI)。软件还在快速部署和简易安装方面得到优化。设计和线束工具可以单独使用,也可以同时部署,这使布线设计数据无缝融入相关的线束设计,减少工作量并尽量减少错误的发生。

里盖蒂说:“Capital Essentials 属于新一代工具,为我们提供了一种在整个设计周期中追踪、共享和分析工程数据的简化方式。”

使用 Capital Essentials,工程团队一次就可以迅速实现准确无误的电气和线束设计并利用未来的大量验证功能。他们可以自动创建可供生产的图纸、物料清单 (BOM) 以及成本核算和制造活动所需的所有文件和报告。Capital Essentials 可与 3D 计算机辅助设计 (CAD) 系统集成,这样工程师就可以先对设计进行建模,然后在 Capital Essentials 中对电气细节进行工程设计。里盖蒂说:“Capital Essentials 的一大卖点就是其强大的集成功能以及从多种 CAD、MCAD 和 PLM 解决方案中提取数据的潜能。”

Capital Essentials 直观易用,配有视频教程、在线培训、大量文档和活跃用户社区的支持。此外,Capital Essentials 具有与西门子公司的 Capital™ 软件电气工程 (E/E) 系统开发解决方案的全面数据兼容性,这样 Carraro Agritalia 就可以与使用 Capital 解决方案的原始设备制造商 (OEM) 无缝合作。

里盖蒂说:“通过使用 Capital Essentials 和这种新方法,我们可以消除错误、加快新产品上市时间并且相信客户不会浪费时间或工作效率来修理机械。”

Enabling the right design, the first time

集成代码库以实现早期验证并消除错误

作为部署的一部分,里盖蒂与 Har-Tech 合作创建对应于电气符号和 Carraro Agritalia 代码的电气元件模型库,并将此库集成到 Capital Essentials 工具中。

此外,Har-Tech 还在创建原型之前创建了检查清单和自动测试会话来验证示意图,从而让 Carraro Agritalia 研发团队得以在第一个线束下单之前执行早期阶段的验证和检查。

通过简化设计和验证复杂现代化线缆设计过程,Capital Essentials 帮助 Carraro Agritalia 确立了电动拖拉机市场地位。根据 2021 年全球自动驾驶电动拖拉机市场研究报告数据,从 2021 到 2027 年其预期复合年增长率 (CAGR) 为 32.7%,并将在 2027 年达到大约 42.335 亿美元。

以更少的错误和更快的测试时间赢得竞争优势

自从实施 Capital Essentials 以来,Carraro Agritalia 研发团队已经将其 Capital Essentials 使用数量从两个许可证增加到七个许可证,大幅减少了成本并提高了生产效率。他们将设计出错概率降低了 25%,提高了职能团队对于连通性和电路行为的清晰认知并可在设计周期中尽早纠正错误。Har-Tech 将成为该流程不可或缺的一部分,我们计划将仿真引入设计流程以实现连续性,以及处理压降和电流方向和计算。“这样,Carraro Agritalia 的工程师就能以比传统系统更快、更准确的方式开展工作。”

“我们的目标就是改善操作农业和施工机器工人的生活,”里盖蒂说道。“将 Capital Essentials 加入工具箱后,我们就可以将优质机器更快推向市场、减少运营间接费用和风险、履行我们减排的承诺并尽量提高机器效率。”

Gaining a competitive edge with fewer errors and faster test times
为了防止生产后出现故障,我们需要统一的来源数据管理系统以及在故障较易修复时尽早在设计流程早期进行测试和验证的方式。
保罗·里盖蒂 (Paolo Righetti), 电气能力中心主管, Carraro Agritalia