案例分析

Candu 通过消除多 CAD 环境中的装配返工来节省时间并降低成本

Candu 使用 Teamcenter for PLM 设计使用寿命更长的核反应堆

Candu Energy

Candu Energy

Candu 是一家领先的全方位服务核技术公司,为全球客户提供核动力反应堆与核产品和服务。Candu 的高技能员工团队设计和交付先进的 CANDU 反应堆、开展延长使用寿命的项目并为现有核电站提供运营、维护和工厂寿命管理服务。

http://www.candu.com

总部:
密西沙加(安大略省), Canada
产品:
Kineo 3D Nesting, Teamcenter Integration for Solid Edge
工业板块:
能源与公共事业

分享

…我们需要一些东西来处理多个 CAD 设计。因此,配置控制是我们选择 Teamcenter 的另一个主要原因。
伊莱·费森伯格 (Eli Fayzenberg), 计算机辅助应用专家, Candu Energy
Teamcenter 提供了一个受控和托管的以数据为中心的 3D 和 2D 环境。它允许在设计审查期间与其他合资企业成员进行实时协作,并允许 Candu 制造工作组查看。
杰夫·摩根 (Geoff Morgan), 首席绘图员, Candu Energy

加拿大核专家

Candu Energy Inc.是 SNC-Lavalin 集团的成员。它于 2011 年收购了加拿大原子能有限公司 (AECL) 的商管运营。该公司是一家领先的全方位服务核技术公司,为全球客户提供 CANDU® 核动力反应堆与核产品和服务。

CANDU 反应堆在阿根廷、罗马尼亚、中国、韩国和加拿大均有应用。在加拿大,CANDU 反应堆为安大略省约 50% 的电力和加拿大 16% 的总电力需求提供能源供应。Candu不仅提供 CANDU 反应堆,还提供电厂寿命管理程序和工具,并为现有核电站提供运营和维护服务。

使用 Solid Edge 设计寿命延长项目

Candu 使用产品生命周期管理 (PLM) 专家 Siemens Digital Industries Software 的 Solid Edge® 软件开始了其寿命延长设计活动。CANDU 反应堆可以经济可靠地运行长达 60 年,并在寿命中期停机以更换燃料通道。这种延长寿命的停机允许维修或更换其他关键反应堆部件,以提高可靠性和安全性。Candu 开始与更多的供应商和合作伙伴合作时,事实证明,使用 Siemens Digital Industries Software 的 Insight™ 设计数据管理解决方案是绰绰有余的,而这些供应商和合作伙伴之前都没有在设计中使用过 Solid Edge 。

多 CAD 软件包支持

Candu 的工程师和设计师很快意识到这是一个多 CAD(计算机辅助设计)的世界,他们的供应商和合作伙伴使用各种 CAD 应用程序,而不仅仅是 Solid Edge。因此,Candu 必须能够支持所有其他 CAD 产品。“我们的供应商和合作伙伴使用各种 CAD 软件包,”伊莱·费森伯格 (Eli Fayzenberg) 说,“Teamcenter 提供了一个受控和托管的以数据为中心的 3D 和 2D 环境。它允许在设计审查期间与其他合资企业成员进行实时协作,并允许 Candu 制造工作组查看。”Candu Energy 计算机辅助应用专家、首席绘图员杰夫·摩根 (Geoff Morgan)“任何对业务有意义的事情都需要处理。这就是为什么我们决定运用 Siemens Digital Industries Software 公司的 Teamcenter,因为它能够在同一平台上管理多个 CAD 系统。”

Candu 将 Teamcenter® 软件集成用于 Solid Edge 和 SolidWorks® 软件,这些软件可以应对其供应商和合作伙伴当前使用的所有 CAD 系统。通过使用 Teamcenter,Candu 不必担心供应商或合作伙伴正在使用哪种 CAD 产品,而需要做的就是获得所使用的特定 CAD 应用程序的 Teamcenter 集成。

Candu Energy

查找和共享设计数据 – 一个重要的考虑因素

选择 Teamcenter 的另一个主要动机是配置控制。Candu 有一个高效的内部文件管理系统来控制其所有文档。公司需要的是一个类似的系统来管理其 CAD 设计文件。费森伯格解释说:“我们希望能够进入一个存储库,能够检索特定设计的官方'独一无二'的文件。对于 Solid Edge,我们使用了 Siemens Digital Industries Software 的 Insight 解决方案,该解决方案利用了 Microsoft SharePoint 技术。但是,当我们接触到 SolidWorks 文件时,我们需要比基于设计团队的 PDM 更复杂的东西来处理多个 CAD 设计文件。因此,配置控制是我们选择 Teamcenter的另一个主要原因。”

协调供应商和合作伙伴

Candu 有时会选择将其部分设计分包给供应商和合作伙伴,这些供应商和合作伙伴为延长寿命项目的整体机械设计做出了贡献。Teamcenter 帮助 Candu 及其设计供应商在了解每个组件的关联环境的情况下进行协同和设计。这有助于消除工具集成中的潜在干扰。“Teamcenter 使供应商能够在整个 3D 模型的背景下进行更好的设计,”费森伯格说。“现在,当他们进行设计时,我们可以与他们分享足够的设计,以确保设计能够正常协同工作。”

费森伯格指出:“我们需要将所有设计组件放在一起,并确保它们协同工作。作为集成商,我们最终要对整个内容负责,而 Teamcenter 使我们能够信心满满地做到这一点。”

降低设计成本

Candu 还希望降低设计成本。工程师进行概念设计,然后将其传递给 CAD 设计师。“在设计过程中,我们过去需要完整的 Solid Edge 和 SolidWorks 许可证,才能让工程师进行剖切或测量等基本操作,”费森伯格说。“Teamcenter 使我们能够进行可视化,而 JT 技术使我们的工程师能够在不使用完整 CAD 许可证的情况下执行基本任务。”

快速满足设计和法规要求

Candu 还使用 Teamcenter 来管理设计需求。对于 Candu 来说,遵守加拿大核安全委员会 (CNSC) 的规定至关重要,数据的一致性关系重大。例如,如果水温参数需要设为特定度数,则在所有设计文档中都需要设为该度数。Teamcenter 允许一次性设置需求,然后传播到所有设计文档中。能够一次性设置需求,大大降低了与设计返工时间相关的成本。

Quickly meeting design and regulatory requirements

项目成果

Candu 最近使用 Teamcenter 和 SolidWorks 完成了一个延长寿命的项目。该项目将用作未来项目的基础,并作为未来改进的基线。“Teamcenter 提供了一个受控和托管的以数据为中心的 3D 和 2D 环境,”Candu 的首席绘图员杰夫·摩根 (Geoff Morgan) 说。“它允许在设计审查期间与其他合资企业成员进行实时协作,并允许 Candu 制造工作组查看。”

Candu 已经开始使用 Teamcenter 进行未来项目的初步设计。费森伯格解释说:“我们认为采用 Teamcenter 完成的第一个项目非常成功,并计划在接下来的两个项目中继续使用此软件。此外,Candu 正在将其工具和服务设计团队迁移到 Teamcenter。

我们需要将所有设计组件放在一起,并确保它们协同工作。作为集成商,我们最终要对整个内容负责,而 Teamcenter 使我们能够信心满满地做到这一点。
伊莱·费森伯格 (Eli Fayzenberg), 计算机辅助应用专家, Candu Energy