博西家电使用 Teamcenter Easy Plan,在计划效率方面实现了两位数的百分比提升
博西家电是该行业的全球领导者。该公司的产品组合包括博世、西门子、嘉格纳和 Neff 等知名家电品牌,以及生态系统 Home Connect 和 Kitchen Stories 等服务品牌。博西家电在约 50 个国家设有代表处,是博世集团旗下公司。
最终,我们形成了统一的真实数据来源。我们基于西门子软件的数字化工厂解决方案是博西家电的正确发展方向,尤其是因为我们的总体目标是闭环制造。
博西家电 (BSH) 是全球最大的家用电器制造商之一,也是欧洲第一大制造商。博西家电为博世、西门子、NEFF 和嘉格纳等知名品牌生产冰箱、洗衣机、洗碗机、电磁炉、无绳吸尘器、浓缩咖啡机等。该公司还提供各种创新的数字服务,例如 Home Connect 生态系统,以帮助消费者充分利用他们的智能家电。
博西家电在全球拥有 62,000 名员工和 40 家工厂,在全球范围内管理着数百种产品变体的庞大产品组合。生产范围从只生产洗衣机的工厂到只生产嵌入式冰箱和冰柜的德国基根工厂。博西家电的其他工厂则专注于小型创新电器,如浓缩咖啡机和无线吸尘器。在大多数情况下,40 个博西家电工厂中的每一个都生产多个品牌的产品变体。
“想象一下,一条生产线有超过几百种产品,”博西家电数字工厂全球数字服务部的信息技术 (IT) 业务顾问菲利普·温特 (Philipp Winter) 说。“我们的生产线必须不断适应,生产线操作员和规划人员也是如此。”
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=843&q=60)
试想一下,25 种西门子嵌入式冰箱型号,然后是 25 种具有不同托盘设计的博世型号和其他品牌的不同型号,所有这些都在同一条生产线上。或者也许是一条机器人生产线,为产品组合中的每种类型的消费者制造略有不同的智能洗衣机型号。很难想象如何在全球范围内开始组织如此复杂的生产过程。
博西家电使用 Teamcenter® 软件来运行其整个产品开发数据库。2015 年,博西家电将其扩展到所有制造和计划数据,将 Teamcenter 和 Tecnomatix® 解决方案套件(Siemens Xcelerator 软件、硬件和服务业务平台的一部分)集成到其数字工厂生态系统中。目前,当地的工业工程师和规划人员可以使用 Teamcenter Easy Plan、Tecnomatix Process Simulate 和 NX Line Designer 工具。这些工具使博西家电能够组织和优化生产线,以实现全球分布式工厂、复杂产品变体方案、生产线平衡、生产力和生产效率、人类健康和安全、机器人甚至协作机器人的最大性能。它们还使 BHS 工业工程师的量产时间缩短了 33%。
“有时,需要特殊的软件来面对和挑战制造中的这种复杂性,”温特说。“多年来,我们一直利用 Siemens Xcelerator 业务平台的数字化制造解决方案。这促成了我们工厂生态系统的准确数字孪生。现在,我们添加了 Easy Plan,这是我们最新的规划软件,用于在生产线上进行生产线平衡和所有时间管理。”
Teamcenter Easy Plan 为复杂的工艺规划提供了屡获殊荣的用户体验 (UX)。它是一种开放的网页端软件解决方案,顾名思义,设计宗旨在于易于使用。博西家电全球工厂的生产主管、生产线规划员和操作员可以通过移动设备、平板电脑
或生产线上的触摸屏通过基于任务的界面访问 Teamcenter 中的关键数据。只需单击一个按钮,用户就可以轻松地在任务之间切换,从高级规划到生产线平衡和工作指导说明编创。
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=843&q=60)
博西家电生产线规划人员和生产线操作员不仅可以以易于访问的格式精确定位他们需要的 Teamcenter 信息,还可以配置 Easy Plan 以解决定制用例。
“当我们在 2017 年决定采用 Teamcenter Easy Plan 时,我们不仅与西门子建立了战略合作伙伴关系,而且还与 MTM 协会在时间管理方面建立了战略合作伙伴关系,”温特解释道。“得益于 TiCon 的集成,Easy Plan 使我们的工厂规划更进一步。Easy Plan 是我们的规划人员和运营商及其特定用例的正确工具。他们可以优化工艺,最终获得更好的产品。”
通过使用 Easy Plan,博西家电实现了两位数的规划效率百分比提升。
显然,博西家电在生产车间时间管理方面的另一项优势来源于 Teamcenter 中的 TiCon 集成。基于 MTM 行业标准,TiCon 是工业工程师和规划人员的关键流程工具,他们需要计算一个人在生产线上认真完成某种类型的任务需要多少时间。TiCon 遵循基于特定方法的时间测量标准,这是工作测量的全球标准。
萨沙·韦肯德 (Sacha Weckend) 是一名工业工程师,负责德国基根工厂的 Easy Plan 实施。他负责监督生产线,确保软件让每个人每天都能顺利工作。根据他在工艺设计方面的经验,他提供了意见,并与 Siemens Digital Industries Software 开发团队密切合作,以确定基根工厂的 Easy Plan 要求。
他还测试并实施了此软件。目前,他负责为同事提供培训并在现场完成 Easy Plan 的上线。
“我们的装配线有特定的周期时间,”韦肯德说。“对于每个工作站,我们都试图找到完美的工作内容。”
“Easy Plan 很容易入门。对我来说,培训新同事、实习生和学生很容易。用户界面非常直观。只要使用过互联网浏览器,就知道使用 Easy Plan 必须单击哪里。Easy Plan 非常易于使用。我认为这就是为什么实施堪称无缝的原因所在。”
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=843&q=60)
得益于 Siemens Xcelerator 业务平台,包括 Teamcenter 产品生命周期管理 (PLM) 骨干网和西门子数字化制造解决
方案,产品开发可以与制造直接相关。工厂中的所有博西家电设计师、开发工程师、采购专家、规划师和工业工程师都可以通过 Teamcenter 访问相同的数据和装配树。在生产和工厂组织方面,博西家电主要以工厂为基础处理数字化工厂流程。某些工厂是高度自动化的,甚至在 Process Simulate 中运行各种插件,用于高级机器人和协作机器人仿真,而其他工厂仍在 Line Designer 中规划更传统的生产线。在每种情况下,Teamcenter 和 Tecnomatix 解决方案都能实现最大的灵活性。
“我们基本上拥有整个西门子数字化制造产品组合,”温特说。“为了启动流程,我们使用 Line Designer 来设计我们的生产线。其他工厂的更高级用户可能会使用过程仿真进行人类和/或机器人仿真。而 Easy Plan 确实是一种日常业务工具。最棒的是,我们可以在 Teamcenter 中回放这些数据,并在其他时间和地点重复使用。这使我们能够拥有更快的量产时间和高效的自动化流程。”
"最终,我们形成了统一的真实数据来源。我们基于西门子软件的数字化工厂解决方案是博西家电的正确发展方向,尤其是因为我们的总体目标是闭环制造。
2022 年夏季,博西家电在全球 40 家工厂推出的 Easy Plan 计划已过半。这是整个公司的新标准,全球将有 200 多名工程师和规划人员使用它。
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=843&q=60)
得益于 TiCon 集成,Easy Plan 使我们的工厂规划更进一步。Easy Plan 是我们的规划人员和运营商及其特定用例的正确工具。他们可以优化流程并最终获得更好的产品。