案例分析

智能生物圈应用程序的上市时间缩短 72%

Biosphere Foundation 利用 Insights Hub 和 Mendix 来监测和恢复自然环境并应对气候紧急情况

Biosphere Foundation

Biosphere Foundation 是北德文郡联合国教科文组织生物圈保护区(NDUB)的非营利性贸易部门,该保护区是覆盖地球表面 5% 的全球 735 个生物圈之一。它利用技术创建可扩展和可信的市场基础设施,将机构层面的投资与基于自然的干预措施联系起来,以应对气候变化、恢复自然环境并创造社区繁荣。

https://www.biospherefoundation.co.uk

总部:
北德文郡巴恩斯特普尔, 英国
产品:
Insights Hub
工业板块:
能源与公共事业

分享

使用 Mendix 帮助我们在实施 NCM 平台后将上市时间缩短了 72%。
罗伯·帕斯莫尔, 商业和技术主管, Biosphere Foundation

自然环境恢复的未来

北德文郡联合国教科文组织生物圈保护区(NDUB)是覆盖地球表面 5% 的全球 735 个生物圈之一,保护着比伦敦市还大的国际重要自然生态系统。Biosphere Foundation 是 NDUB 的非营利性贸易部门,旨在创建可扩展且可信的市场基础设施,将机构层面的投资与基于自然的干预措施联系起来,以应对气候变化,恢复自然环境并创造社区繁荣。该基金会专注于区域、国家和国际推广以及自然资本经济。他们还帮助地方政府、水务公司和实体实现净零目标。Biosphere Foundation 的使命是促进社会和文化上适当且环境上可持续的经济发展创新方法。

Biosphere Foundation 与 Siemens Digital Industries Software 合作,使用的解决方案包括 Insights Hub,即西门子用于改善运营决策的工业物联网解决方案,以及 Mendix™ 平台。这些解决方案是西门子软件、硬件和服务 Siemens Xcelerator 业务平台的一部分。

几个关键因素促使 Biosphere Foundation 将西门子的解决方案用于自然资本市场(NCM)和智能生物圈计划。首先,该基金会注意到缺乏端到端的自然资源在线交易平台,这导致土地所有者和买家的市场路线受到限制。更重要的是,他们原来的基础设施很薄弱,缺乏有效的方法来监控过程;由于地理监测密度低、数据集成有限以及不同资源中的孤立传感器数据,导致过程延迟。Biosphere Foundation 开始与西门子合作,实施新的解决方案来解决这些问题,并创建全面的基础设施,以助力整个生物圈并促进该地区的可持续发展。

A person is standing in front of a large glass window with a view of a city skyline at night.

自然资本市场

“我们已经建立了自然资本市场,它连通了各个点并加速了英国自然资本改善项目的规模,”Biosphere Foundation 商业和技术负责人罗伯·帕斯莫尔说。“我们通过为土地所有者提供定制匹配的项目来做到这一点,他们可以选择符合他们土地目标的项目。”

该基金会使用 Mendix 来加速应用程序开发,同时通过图形用户界面(GUI)使用拖放程序构建端到端交易平台的每一步都支持协同。不同经验水平的开发人员与公民开发人员协同,无需编写任何代码即可创建应用程序,从而大大减少了开发时间。

“使用 Mendix 帮助我们在实施 NCM 平台后将上市时间缩短了 72%,”帕斯莫尔说。“作为土地所有者,免费使用值得信赖的 NCM 平台,轻松找出经过验证的交付合作伙伴,从而可以从他们的土地上产生增量收入。”

此外,德文郡议会现在致力于使用西门子的解决方案为 NCM 提供动力,以满足其未来的补偿需求。他们计划将市场带到北德文郡社区,并将其用于水务公司、当地和整个英国。Biosphere Foundation 还增加了新产品,如盐沼碳、两个新的集水区、磷酸盐监测和企业架构(EA)工具集。

“我们将西门子技术视为关键的竞争优势。在我从事技术行业的 25 年中,我可以坦白地说,我从未遇到过能够如此压缩上市时间的产品组合。但它不仅仅是上市速度快,它还赋能创意由其创造者实现,从而提高产品质量和可用性。”

“因为我们可以快速行动,所以我们可以与较小的开发团队合作,改善沟通,降低成本。这意味着更少的资金筹集时间和更多的业务交付时间。随着产品的增长,我们已经能够在新功能上保持高比例的开发工作,而不是质量保证和开发运维。最后,它赋能用户从小处着手并进行实验,如果一切顺利,则不需要重建,而只需使用,”帕斯莫尔说。

The Natural Capital Marketplace

智慧生物圈

Biosphere Foundation 自 2019 年以来开发了“智能生物圈”概念。该团队于 2022 年 4 月运用 Insights Hub 和 Mendix 启动了该计划,这使他们能够将概念转化为有见地的行动。通过不断增长的传感器网络和各种来源(如天气数据)收集物联网(IoT)数据,实现理想物联网数据收集管理和分析,同时能够通过小部件将这些技能集成到 Mendix 开发的面向客户的应用程序中。开发人员可以使用单一界面,运营团队拥有 Insights Hub 的优势,可以依靠它进行安全性、数据采集和运营报告。

智能生物圈旨在创建一个基于流域规模的综合决策支持工具,涵盖水质、洪水风险、农业管理、径流和自然资本干预的安置。它分为两个方面:服务和组件。服务包括智能林业、智能集水区、智能农业以及监测、报告和验证(MRV)。这些组件包括全面的数字孪生、物联网(IoT)远程传感器网络、机器学习(ML)、人工智能(AI)、大数据和地球观测。

“借助工业物联网,我们可以从多个传感器、仪表、卫星和其他资源中收集安全和结构化的数据,这为我们分析物联网数据并将其转化为解决特定问题的有见地的行动提供了基础。例如,我们在湖上安装了许多传感器来监测水位。所有数据都传输到 Insights Hub,在那里进行分析以确定水位是否超出警报水平,从而有效防止洪水并减轻农民的损失,”帕斯莫尔说。

展望环境可持续的未来

西门子的技术为加速自然资本领域的数字化转型提供了关键的竞争优势。Biosphere Foundation 利用西门子的解决方案在自然环境恢复方面取得了重大进展。他们创建了一个可以应用于其他领域的模式,并以较低的增量成本进行扩展。然而,这只是他们采用西门子解决方案的开端。在接下来的几年里,该基金会计划在英国及其他地区推出更多使用 Insights Hub 和 Mendix 的市场平台。

西门子将与 Biosphere Foundation 合作实施“科技有为”战略,以应对气候紧急情况,实现自然环境恢复并履行可持续发展的使命。

A person is standing in front of a large glass window, looking out at a cityscape with tall buildings and a clear blue sky.
我们将西门子技术视为关键的竞争优势。在我从事技术行业的 25 年中,我可以坦白地说,我从未遇到过能够如此压缩上市时间的产品组合。但它不仅仅是上市速度快,它还赋能创意由其创造者实现,从而提高产品质量和可用性。
罗伯·帕斯莫尔, 商业和技术主管, Biosphere Foundation