案例分析

蓝宇天鸿将测试和仿真相结合,帮助客户提高了研发效率

使用 Simcenter 测试解决方案将风电机使用寿命延长了 10%

BTG Tech combines testing and simulation to improve research and development efficiency

北京蓝宇天鸿科技有限公司

北京蓝宇天鸿是一家专门面向汽车和运输等行业客户提供产品测试服务的中国公司。它围绕 NVH 测试提供深入而广泛的支持,帮助客户执行测试结果分析,从而确定改进设计、消除噪音和延长产品使用寿命的方法。

http://www.betechgroup.com/

总部:
Beijing, China
产品:
Simcenter SCADAS hardware
工业板块:
汽车及交通运输行业, 能源与公共事业

分享

“西门子产品可靠性强、延展性强,在研发验证环节提供了很大的助力,使效率得到了极大的提升。此外,这些产品一机多能,通过一台设备基本解决了性能测试的所有问题。”
Zhao Wei, 总经理,, 北京蓝宇天鸿科技有限公司

北京蓝宇天鸿科技有限公司(蓝宇天鸿)成立于 2003 年,是一家专门提供数据采集、分析设备和软件及传感器测试服务的中国公司。蓝宇天鸿主要向客户提供测试和分析服务,公司的工程技术专家擅长利用高科技设备为客户提供全方位的噪声、振动和声振粗糙度 (NVH) 测试服务。

蓝宇天鸿持有 Simcenter™ 测试解决方案软件的专业化认证,该软件是西门子旗下综合性和集成式软件、硬件和服务 Siemens Xcelerator 产品组合的一部分。客户先前曾自行购买并部署过类似测试产品。但许多公司缺乏测试经验,不知道如何充分利用这些测试数据,即使持有正确的测试解决方案也无法有效发挥作用。因此,这些公司除了要采购软件以外,还要寻求能够长期为之提供技术支持的服务提供商。

蓝宇天鸿拥有西门子 Expert Partner 合作伙伴地位并获得了 Simcenter 测试解决方案的专业化认证,能够为客户提供更多元化的支持服务。西门子充分肯定合作伙伴在西门子各解决方案中展现出的专业知识和技术能力。这些西门子 Expert Partner 合作伙伴也彰显了他们卓越的商业敏锐性和技术先进性,从而得到了客户和西门子的信赖和认可。

作为西门子 Expert Partner 合作伙伴,蓝宇天鸿深谙产品测试的复杂性。除了提供 Simcenter 测试解决方案之外,蓝宇天鸿还帮助客户选择/安装传感器,准备测试设备,设置测试参数,并向客户演示如何分析和使用测试结果来优化设计。

利用 Simcenter 测试解决方案进行 NVH 测试

许多汽车厂商需要开展 NVH 测试,以确保达到国家和行业标准,提高车辆的乘坐舒适度。蓝宇天鸿运用灵活、可扩展的 Simcenter 测试解决方案,为客户的 NVH 测试提供全方位支持。客户在解决了 NVH 挑战之后,可以部署更多模块进行疲劳或强度测试,无需进行重大硬件变更,也不必使用多种不同软件程序。蓝宇天鸿在实施每一个 Simcenter 测试项目时都会充分考虑其可扩展性,兼顾未来的测试需求。

蓝宇天鸿总经理赵玮表示,“西门子产品可靠性强、延展性强,在研发验证环节提供了很大的助力,使效率得到了极大的提升。此外,这些产品一机多能,通过一台设备基本解决了性能测试的所有问题。”

使用 Simcenter 测试解决方案将风电机噪音降低了 20%

一家风力发电机制造商在风电机噪音和机械结构方面遇到了挑战。风电机噪音过大表明机械结构存在故障,这很可能引发产品损坏,缩短产品的使用寿命。该公司需实施更严格的测试程序,以确保新产品不会出现类似问题。

一家曾经面临同样 NVH 问题的蓝宇天鸿客户向这家风力发电机制造商推荐了蓝宇天鸿。经过深入而广泛的咨询洽谈,蓝宇天鸿确定了这家客户存在综合 NVH、应变、强度和疲劳测试的需求。它建议客户结合使用 Simcenter Testlab™ 软件和 Simcenter SCADAS™ 硬件,在不超出客户预算的前提下,执行全面测试。

蓝宇天鸿建议采用令牌模式部署这款测试软件,引导客户根据不同的产品测试阶段轮换使用所需的功能。这一做法帮助客户高效完成了内部测试,同时降低了成本。

结合使用 Simcenter Testlab 和 Simcenter SCADAS 成功将风电机的噪音降低了 20%,使用寿命延长了 10%。

赵玮表示,“在本项目实施过程中,我们得到了西门子技术团队的大力支持,特别是与我们分享了其它项目的成功经验。另外,西门子的产品非常过硬,确实能够帮助客户解决问题。这是其它竞争产品做不到的。”

提高研发效率

蓝宇天鸿深信研发流程会不断发展演变,将测试和仿真结合应用可以提高工作效率。以往,企业在完成产品设计后需要先进行计算机模型仿真,然后进行物理样机测试。未来,蓝宇天鸿希望将仿真测试与设计过程并行,以期大幅提高产品研发效率,减少对物理样机的需求。

该公司已经见识到汽车行业中的成功案例:原先需要制作 300 台样车专门用于做各种试验,现在只需要 50 辆样车试验就够了。Simcenter 测试解决方案还可以帮助企业加强其研发流程管理能力。北京蓝宇天鸿运用严格的流程管理以及仿真测试与物理测试同步进行的方法,成功将客户的研发成本降低了 8%。

在本项目实施过程中,我们得到了西门子技术团队的大力支持,特别是与我们分享了其它项目的成功经验。另外,西门子的产品非常过硬,确实能够帮助客户解决问题。这是其它竞争产品做不到的。
Zhao Wei, 总经理,, 北京蓝宇天鸿科技有限公司