案例分析

采用高级仿真技术延长温度敏感型医疗产品的保质期

B Medical Systems 使用 Simcenter Amesim 优化制冷设计并保护宝贵的疫苗

采用高级仿真技术延长温度敏感型医疗产品的保质期

B Medical Systems

B Medical Systems 是医疗级器械的全球制造商和分销商。该公司为制冷设备提供端到端解决方案。该公司的产品已通过欧盟医疗器械法规和世界卫生组织性能、质量和安全流程认证。

https://www.bmedicalsystems.com/en-us/

总部:
霍辛根, Luxembourg
产品:
Simcenter Amesim software
工业板块:
医疗器械和制药行业

分享

我可以使用 Simcenter Amesim 打开其他人几年前处理的一个项目文件,并在几分钟内理解所有内容。
丹尼尔·皮雷斯, 仿真工程师, B Medical Systems

满足严苛要求

新冠疫情表明,疫苗可以挽救生命。血液和血浆输注以及生物样本的检测和研究也是如此。但是,如果储存和运输不当,它们就不能用于挽救生命。

医疗级制冷至关重要,B Medical Systems 提供制冷设备的端到端解决方案。他们的产品已通过欧盟医疗器械法规 (EU MDR) 和世界卫生组织性能、质量和安全 (WHO PQS) 流程的认证。这些设备包括疫苗冷藏箱和冰柜、血库冷藏箱、实验室
冷藏箱和冰柜、等离子体冷冻机、接触式低温冲击机、超低温冷冻机和运输系统,这些系统确保冷链不间断,以便安全储存和运输任何对温度敏感的医疗产品或样品。

B Medical Systems 生产的产品具有卓越的质量和可靠性,符合严格的认证要求。

为了满足这些需求,B Medical Systems 使用 Simcenter™ Amesim™ 软件(Siemens Xcelerator 软件、硬件和服务业务平台的一部分)来创建系统仿真,使设计工程师能够虚拟评估和优化产品的性能。

A medical professional is using a device to check a patient's vital signs.

使用 Simcenter Amesim 制冷

为了实现有效冷却,了解和管理压缩机油中制冷剂的吸收至关重要。B Medical Systems 的工程师使用 Simcenter Amesim 根据时间和温度来仿真减少装置电荷的效果。这有助于完善设计,包括确保冰箱始终保持必要的温度以保护存储在其中的产品的系统自主性。

B Medical Systems 的仿真工程师丹尼尔·皮雷斯 (Daniel Pires) 表示,Simcenter 工程服务和咨询服务支持在创建这些复杂模型方面发挥了重要作用。“我们之前以为这是不可能的,但当我们解释了设计的挑战后,Siemens Digital Industries Software 向我们展示了如何使用 Simcenter Amesim 进行仿真。我们可以
准确地显示在特定条件或不同环境温度下会发生什么,这有助于让客户对我们的产品及其保护冷链的能力信心满满。”

A medical professional is using a device to check a patient's vital signs.

优化组件

B Medical Systems 冷却技术和测试主管维托里奥·约尔梅蒂 (Vittorio Iormetti) 解释说,公司面临的最大挑战之一是组件供应商的交货时间:“这可能会影响整个项目时间表,并最终延迟产品发布。”

这意味着仿真对于保证产品开发进度至关重要。“当我们开发和改进产品时,我们需要能够测试不同的组件,看看它们如何影响整体性能,”皮雷斯说。“我们知道哪些组件的交货时间更短,我们可以从供应商那里获得参数,因此我们可以在 Simcenter Amesim 中进行测试,看看它们是否提高了性能,以及是否需要更改任何其他方面以适应它们。”

A medical professional is using a device to check a patient's vital signs.

节省时间和金钱

资源规划和分配是公司面临的另一项主要挑战。“开发、测试和质量保证都占用了大量的工程时间,”约尔梅蒂说。“我们不能在质量上妥协,但借助 Simcenter Amesim,我们能够简化测试并为其他项目腾出资源。现在,当我们准备好构建物理原型时,我们更接近最佳设计,因此我们节省了大量时间。”

“我们还没有找到任何能像 Simcenter Amesim 一样出色的软件,”皮雷斯说。“它赋能我们在一个月内完成物理原型通常需要几个月的时间才能完成的测试数量。这也节省了大量空间,因为我们没有数百个房间来进行测试。现在,我们可以随心所欲地进行任意数量的虚拟测试,而不必担心在哪里进行。”

使用 Simcenter Amesim 可以将开发和测试时间缩短多达 80%。

A medical professional is using a device to check a patient's vital signs.

展示仿真的价值

皮雷斯还指出,Simcenter Amesim 的用户友好性对该公司而言是主要优势。“我可以使用 Simcenter Amesim 打开其他人几年前处理的一个项目文件,并在几分钟内理解所有内容,”他解释道。“然后,我可以进行更改并仿真结果,以帮助我们的设计团队进行新的开发——所有这些都只需两三个小时。即使它是在旧版本中创建的,它也可以正常工作。Simcenter Amesim 非常强大和可靠。”

皮雷斯强调了系统仿真的速度对于证明业务价值至关重要:“如果创建详细的 CFD 模型需要数周或数月的时间,那么管理层将不赞同仿真的价值。他们不会同意改变现有的基于测试的做法。我向他们展示这一切都可以在不到一周的时间内在系统仿真中完成之后,它就成为公司更有兴趣投资的软件。”

皮雷斯的下一个目标是创建仿真模型,帮助机械 (CAD) 设计团队在不成为仿真专家的情况下使用该软件。“如果他们继续需要我来找创建仿真模型,那就会阻碍一切进展,”他解释道。“但是有了 Simcenter Amesim,我可以创建一个模型,机械设计团队可以在没有我帮助的情况下轻松调整参数,并立即获得结果。”

“这对企业未来的成功至关重要,”约尔梅蒂说。“我们是疫苗冷链产品的领导者,但我们需要不断创新以保持我们的地位。总有新的标准需要满足,新的设备需要开发。

需要优化工程时间,以便在最短的时间内创建最佳设计。Simcenter Amesim 的准确性和易用性在实现这一目标方面发挥了重要作用。”

A medical professional is using a device to check a patient's vital signs.
我们知道哪些组件的交货时间更短,我们可以从供应商那里获得参数。我们可以在 Simcenter Amesim 中进行测试,看看它们是否提高了性能,以及是否需要更改任何其他方面以适应它们。
丹尼尔·皮雷斯, 仿真工程师, B Medical Systems