案例分析

高精度制造商利用 Siemens Digital Industries Software 解决方案推进数字化

Armor Meca 打造现代化生产流程以保持竞争优势

高精度制造商利用 Siemens Digital Industries Software 解决方案推进数字化

Armor Meca

Armor Meca 是一家中小型企业,在复杂零件加工和子系统组装方面拥有丰富的专业知识。该公司的专业得到了空客、Stelia、赛峰集团、泰雷兹、MBDA 等主要客户的认可,主要活跃于航空、国防、能源、船舶和医疗等高要求的行业领域。Armor Meca 的机器人团队和增材制造业务部门持续开发新的工业解决方案以不断超越客户的期望。

http://www.armor-meca.com

总部:
普莱兰-特里瓦古, France
产品:
Opcenter APS
工业板块:
航空航天及国防行业

分享

我们的团队每天都在不断创新以创造未来工厂。这意味着自动化生产方法的占比越来越高,很快将占到我们机床基数的 60%。
塞巴斯蒂安·科拉 (Себастьян Кола), 经理, Armor Meca

50 年的出色航空加工经验

作为法国航空工业的一家领军企业,Armor Meca 专业从事高精度加工和子系统装配。该家族企业成立于 1965 年,已与空客、Stelia、Safran、Thales、MBDA 等法国领先承包商建立了 50 多年的信任关系,其拥有的出色专业知识深受这些承包商的认可。这家总部位于法国布列塔尼的中小型企业长期从事于航空业。该企业在要求苛刻的国防、能源、船舶和医疗领域进行了多次转型并成功确定了自身定位。该企业的座右铭是:“开发一种人性化、负责任和高效的新型工业模式以应对 21 世纪的挑战。”

为完成这一使命,Armor Meca 以创新作为其战略核心:“以新产品和金属增材制造等新工艺来推行技术创新;以雄心勃勃的培训计划和环保举措来培养员工并推行社会创新;以到 2020 年实现切削油回收或独立生产能源来推行环境创新,”Armor Meca 经理塞巴斯蒂安·科拉 (Sébastien Colas) 解释道。

从 5 轴加工到数字化工厂

当科拉在 2008 年从父亲手中接过公司的掌舵权时,航空业正处于困难的经济情况之下。他决定生产更复杂、附加值更高的零件,并拓展公司的产品范围以引入钛等新金属。在充分意识到技术问题后,他试图对生产流程和方法进行现代化改造,并采用软件解决方案来支持他的发展战略:这是迈向数字化的第一步。

自 2008 年以来,该公司一直在使用 Siemens Digital Industries Software 解决方案。之前,Armor Meca 采用的是 TopSolid CAM 解决方案。科拉求助 Janus Engineering 来帮助他定义和实施符合其雄心壮志的全球 CAD/CAM 解决方案,该公司是西门子的合作伙伴,也是计算机辅助设计和制造 (CAD/CAM) 软件 NX™ 的领先经销商。“Armor Meca 使用性能越来越高的 5 轴加工刀具,这需要先进的 CAM 系统才能在时间、安全性和编程方面取得收益。该公司在 2008 年购买了首批三个 NX CAM 许可证,”Janus Engineering 总监尼古拉·西蒙 (Nicolas Simon) 回忆说。

如今,Armor Meca 拥有一家配备了 70 台机床的现代化制造工厂,其中 75% 是 5 轴机床。复杂的铝制零件在“开放环境”中加工,以尽量减少表面缺陷并缩短循环时间。这项精细操作需要先进的 CAM 编程技术,很少有公司能够做到。从型材和托盘加载、切削刀具设置到加工零件的三维控制,机床由三个机器人单元控制。

生产占用了五个建筑,分别用于存储原材料、加工铝制零件、加工硬质材料、计量和增材制造,总生产面积约为 1 万平方米。

“我们的团队每天都在不断创新以创造未来的工厂,”科拉说。“这意味着自动化生产方法的占比越来越高,很快将占到我们机床基数的 60%。借助西门子的软件解决方案,我们实施了机床的数字孪生并优化了生产流程,有效实现了生产方法的自动化。”

从 5 轴加工到数字化工厂

从 NX CAD/CAM 到 Teamcenter Manufacturing 和 Opcenter APS

Armor Meca 拥有 11 个 NX CAM 许可证和 5 个 NX CAD 许可证,专门用于为计算机辅助制造或协同设计准备模型。塞德里克是方法和工业化部门的主管,负责监督软件的部署。他解释说:“我们根据客户提供的 CAM 文件开展工作。我们特别欣赏 NX 的互操作性及其高度可视化的加工仿真功能,这对我们的日常工作有很大帮助。NX CAM 提供了一个集成式后处理系统,可直接生成机床的 ISO 代码,无需使用第三方后处理器。这是一项重要资产。”

Armor Meca 新近部署了 Teamcenter® Manufacturing 软件以将他们的文件管理系统替换为数据库管理系统:该解决方案安装在 60 个工作站上,可以提供对 CAD/CAM 数据的集中式共享访问。现在,该公司的设计师、工程师和机床程序员可以根据单一信息源展开密切合作。效果立竿见影:各部门之间的沟通更加顺畅,处理各种数据版本之间的冲突更加容易,更改可跟踪性也得到了提高。

Armor Meca 将很快部署 Opcenter™ APS 来优化生产线工作流程和存储车间的原材料装载。通过使用 NX Machining Knowledge Editor,该公司还能够提高重用率,实现编程任务的标准化并提速,从而减少编程时间。迄今为止,该公司通过部署西门子软件解决方案获得了众多切实的好处:缩短数控编程和加工时间,改进零件的表面粗糙度、精度和质量,降低生产时间,减少错误以及优化制造资源的使用。

“在过去 10 年里,Janus Engineering 为我们的环境部署和优化工作提供了大力支持,”塞德里克总结说。“他们是值得信赖的合作伙伴,不仅拥有丰富的西门子软件专业知识,对工业流程和我们的业务也有深刻理解。”

让技术为服务于人

Armor Meca 首先是人的征程:“1965 年,我父亲开始在 Armor Meca 的前身 AcMoc 担任装配工,”科拉感慨地回忆道。“他一步步晋升为车间领班,然后在 1987 年买下了公司。自那时起,这种热情一直激励着我们前进。我的目标是让技术造福人类并助其实现社会价值。”

为此,公司制定了一项雄心勃勃的培训计划,帮助员工在他们的业务范围内发展。大卫在 Armor Meca 担任内部培训讲师已有三年。他为 Armor Meca 使用的方法和工具量身设计了一套培训计划:“当新员工或实习生入职时,我们会为他们提供一整月的培训。从帮助员工融入公司和规划未来的职业发展来看,这无疑是一大优势。

未来的计划

凭借持续的投资战略,Armor Meca 为客户提供了处于技术前沿的创新工业工具。在过去十年中,该公司将其装机规模扩大了四倍,并在数字化转型方面取得了巨大成功。现在,该公司计划建造一座新的厂房以在 2020 年将其生产面积翻倍,并且正在推进其国际化发展。

在 Janus Engineering 的支持下,该公司将继续部署 Teamcenter Manufacturing 和 Opcenter APS。此外,该公司还计划部署西门子的坐标测量机 (CMM) 解决方案。

2014 年,Armor Meca 收购了 SLS France 70% 的股份,这是一家专门从事医疗和牙科假体计算机辅助设计和制造的公司。该公司计划加强其金属增材制造活动的发展力度,以提供创新的制造理念。“这既是一个多元化领域,也是新活动和新产品的灵感来源,”科拉肯定地说。“公司的一个不变特性就是它的进化能力。”

公司车间的墙上用大号文字写着以下名言:

“人不知事不可为而为之!”马克·吐温。

“想象力比知识更为重要。”阿尔伯特·爱因斯坦。

借助西门子的软件解决方案,我们实施了机床的数字孪生并优化了生产流程,有效实现了生产方法的自动化。
塞巴斯蒂安·科拉 (Себастьян Кола), 经理, Armor Meca